This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:电压电平转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1, TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112798/pca9306-q1-voltage-level-translator

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA39306-Q1

您好!

我想问一下您的 PCA9306-Q1双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器-德州仪器。

此电压电平转换器是否与 ASIL-B 兼容?

此外、我们如何查找此电压电平转换器的安全手册?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haluk、

    PCA9306-Q1是在这些出版物为标准出版物之前发布的。

    该器件的最新版本是 TCA39306-Q1、具有功能安全功能、并在产品文件夹的技术文档部分中包含相关的功能安全信息。

    最棒的

    Danny