This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:GPIO 相关问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113033/tcan4550-q1-gpio-related-question

器件型号:TCAN4550-Q1

您好、专家、

客户正在考虑在其新项目中使用 TCAN4550-Q1。

为了节省 MCU 的 GPIO 资源、他们想知道是否不需要 GPIO1和 GPO2、这两个引脚是否可以保持开路? 我看到 GPIO 上有一些默认函数、例如中断。 如果未使用 GPIO1和 GPO2、 是否有任何需要特别注意的地方? 还是保持断开。  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    这些引脚不是基本功能所必需的、可保持断开状态以节省 MCU IO。 GPIO 引脚的主要用途是指示特定的中断条件或用于 TXD/RXD 中断的测试模式。 所有中断信息均可通过 SPI 接口获取。 如果不需要这些功能、您可以在此应用中安全地使 GPIO 保持打开状态。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott