This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2, DS90LT012AQ-Q1, SN65LVDS2, DS90LT012A, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113062/sn65lvdt2-alternative-part

器件型号:SN65LVDT2
主题中讨论的其他器件: DS90LT012AQ-Q1SN65LVDS2DS90LT012ADS90LV012A

大家好、

您能为 SN65LVDT2提供替代方案吗?  但我发现 SN65LVDS2 SOT23封装已缺货。 DS90LT012AQ-Q1是否是一款出色的替代产品?

您可以推荐其他器件吗? 也最好采用 SOT-23封装。

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90LT012A 和 DS90LT012AQ-Q1是直接替代产品。

    DS90LV012A 和 SN65LVDS2没有集成的终端电阻器。