This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:MAX3243EIDBR 和 AMP 之间的差异;TRS213IDBR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213, MAX213, MAX3243E, TRS3243E, TRS3243, MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112913/trs213-the-difference-between-max3243eidbr-trs213idbr

器件型号:TRS213
主题中讨论的其他器件: MAX213MAX3243ETRS3243ETRS3243MAX3243

您好、专家、

请问 MAX3243EIDBR 和 TRS213IDBR 之间有何区别?

哪一个具有更好的 ESD 保护?

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS213与 MAX213一样。
    TRS3243E 与 MAX3243E 基本相同。

    TRS3243E/MAX3243E 是具有更好 ESD 保护的 TRS3243/MAX3243。

    213和3243器件具有不同的通道数量、不同的引脚排列、不同的最大速度和不同的电源电压支持。

    您实际上需要哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这些器件之间存在很多差异-您的应用需要什么? 根据差异、这些器件不可互换。

    请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson