This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:晶振 Vp-p

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112514/tcan4550-crystal-vp-p

器件型号:TCAN4550

我在几天内询问了没有晶体的可用寄存器。 最后、我收到了这些文件、 并对其进行了组装。

器件型号:ABM11W40.0000MHZ8B1UT 和8pF 电容。

但是、我对数据表中的晶体规格感到困惑。  介于0.85V-1.1VIO 和低<0.3 VIO 之间的高电平输入。

3.3时的 VIO 为 L=<0.99V 和 H=>2.805V。

但是在示波器上(探测 OSC1)、我得到的是182mVp-p、它在1V 左右摆动。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    感谢您的提问。 我们将于周一回复您。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    TCAN4550支持晶体振荡器或单端时钟输入。  当使用单端时钟代替晶体振荡器时、信号应在0V 和 VIO 电压(3.3V 或5V)之间摆动。  数据表中的高电平和低电平输入电压规格适用于单端时钟输入、在使用晶体振荡器时不适用。  

    当使用晶体振荡器时、TCAN4550的皮尔斯振荡器(跨导放大器)会向晶体输出电流、 但是、电压电平是根据电路中的组件以及如何根据组件的电阻、无功、属性以及电路中的相位延迟来创建分压器来设置的。

    有一个自动增益控制/峰值检测器电路可监控 OSC1引脚的 Vpp 电压、以帮助调节提供给晶体的电流量、该电流量通常会尝试在信号上保持正常的 Vpp 和 VCM 电压电平。  

    您共享的图像看起来工作正常。  

    我将注意到、TCAN4550会监控 OSC2引脚是否存在"接地"情况、以指示将使用单端时钟而不是晶体振荡器。  如果 OSC2引脚上的电压降至低于检测比较器阈值100mV (典型值)、器件将禁用皮尔斯放大器并期望在 OSC1引脚上提供单端时钟。  比较器阈值在器件之间略有不同、但介于90mV 和150mV 之间。  因此、您只需确保 OSC2引脚上有一定的裕度、并且波形的最小电平大于150mV。  我们建议至少有100mV 至200mV 的裕度、以允许电路中组件容差的变化。

    如需更多信息、请参阅此应用手册(链接)。

    此致、

    Jonathan