This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:区别是什么!#39

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC180, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112359/sn55lbc180-what-s-the-difference

器件型号:SN55LBC180
主题中讨论的其他器件: SN65LBC180-Q1SN65LBC180

尊敬的专家。

SN55LBC180和  SN55LBC180-Q1之间的区别是什么

我想知道差异、因为我可以通过某种方式获得 SN55LBC180-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    名为"SN55LBC180-Q1"的器件不存在。

    SN65LBC180-Q1具有较小的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshihiko-San、

    Clemens 正确-我们没有名为 SN55LBC180-Q1的器件-我们有 SN65LBC180-Q1 -正如 Clemens 提到的、该器件的温度范围较小(-40C 至85C、而 SN55LBC180为-55C 至125C)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明 斯圣帕克圣  

    抱歉、我错过了拼写错误。

    我想知道 SN65LBC180和  SN65LBC180-Q1之间的差异

    很抱歉让您感到困惑   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的差异是温度范围(以及汽车资质认证测试和文书工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshihiko-San、

    没问题! Clemens 正确、差异是温度范围和 Q1资质认证测试。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson