This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:TI MIPI DSI 转 eDP 桥接器问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112829/sn65dsi86-ti-mipi-dsi-to-edp-bridge-question

器件型号:SN65DSI86

大家好、

客户有一些问题、请参阅下面的问题、谢谢。

1. 您是否曾将此 IC 与 Qualcomm 平台一起使用过(即面板是否平稳亮起)?

2.客户可以在桥式 IC 的后端(eDP 侧)连接不同的面板、因此桥式 IC 能否判断并平稳点亮?

主机侧是否需要发出另一个配置命令来设置桥接 IC、以确定 eDP 侧的面板参数? 或者、电桥 IC 本身能否确定 eDP 面板的相关参数并点亮它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您是否曾将此 IC 与 Qualcomm 平台一起使用过(即面板是否平稳亮起)?

    是的

    2.客户可以在桥式 IC 的后端(eDP 侧)连接不同的面板、因此桥式 IC 能否判断并平稳点亮?

    否、DSI 源需要读取电池板 EDID 信息并相应地对 DSI86寄存器进行编程。  GPU 软件负责使用预期显示在 eDP 面板上的视频格式对 DSI86视频寄存器进行编程。 DSI86期望对表8-7中的参数进行编程。 DSI86将使用这些参数来确定每个垂直消隐周期通过 DisplayPort 传输的 DisplayPort MSA 参数。

    主机侧是否需要发出另一个配置命令来设置桥接 IC、以确定 eDP 侧的面板参数? 或者、电桥 IC 本身能否确定 eDP 面板的相关参数并点亮它?

    请参阅以上我的答案。

    谢谢

    David