This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:连接到 TCA9548A 的 I2C 器件的硬件复位/循环通电

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112380/tca9548a-hardware-reset-power-cycle-of-i2c-devices-connected-to-tca9548a

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: LDC1614

您好!

我想重置/重启连接到 TCA9548A 通道的多个 I2C 器件(LDC1614)、以防万一、
否则不可恢复的 IC2总线问题。

我的硬件设置:

- TCA9548A 由5VDC 输出的直流/直流转换器以及 I2C 主设备供电。

- TCA9548A 由3.3VDC 直流/直流转换器供电的次级侧上拉电阻。

后一个直流/直流转换器也为电路板上的所有 LDC1614器件供电。 它具有使能输入连接
到 MCU 板(由5VDC 电源供电)

尽管提供了对所有 I2C 器件进行下电上电(复位)的配置、但同时我也怀疑这样做是否真的很省力。
毕竟、在这种复位操作期间、TCA9548A 仍会通电、但多路复用器通道上的上拉电阻会看到0VDC
因为3.3VDC 转换器将在短时间内被禁用。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关;没有电流从 TCA 的 VCC 流入任何输出。

    但是、如果启用了任何通道、电流可以通过5V 上拉电阻流向未供电侧。 因此、您应该同时重置 TCA。

    使用5V 电源时、TCA 在输出端可能会显示高达3.5V 的电压(请参阅图14)。 考虑将 TCA 移至3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-可以在原型 PCB 上轻松修补。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须对 TCA9548A 的复位输入进行电平转换,对吧? (除非 MCU 电源也更改为3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者在 MCU I/0引脚上仅允许灌电流和高阻态、则无需电平转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;/RESET 引脚不具有过压容限。

    使用上拉至3.3V 的开漏信号是电平转换器。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错...地址引脚无论如何都接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您- TCA9548A 现在由 I2C 器件的 VDD 域(3.3VDC)供电