This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:无法使用 TPS65987和 BQ25723为电池充电

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723, BQ25703A, EV2400, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091459/tps65987ddk-unable-to-charge-battery-with-tps65987-and-bq25723

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987DBQ25723BQ25703ABQ25703TPS65987EV2400TPS65988TPS65987EVM

您好!

我无法使用 TPS65987D 和 BQ25723架构为电池3节锂电池充电

我可能在 prog 或原理图上出错了。

您能验证这两者吗? 我在下面放置原理图和.pjt 文件配置  

非常感谢、

Alan

 e2e.ti.com/.../Bidir_5F00_Alan_5F00_Prog.pjte2e.ti.com/.../1856.Bidirectionnal_5F00_USB_5F00_C-Charger_5F00_ALAN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要构建的应用程序/产品是什么? 您是否遵循任何参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 了 TIDA-01627的设计、我刚刚将 BQ25703A 替换为 BQ25723A

    我需要这两个组件来使具有3节锂离子电池的嵌入式产品中的双向 USB 充电器(在不使用 MCU 的情况下小于或等于45W)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和板的状态:我可以扫描两个组件的 I2C 地址、即 TPS65987D 为0x21、BQ25723为0x6b (在原理图中、我们可以读取参考 BQ25703、但它们与板上安装的 BQ25723引脚对引脚兼容)、 它们都处于唤醒状态、但电池无法充电、我认为下面链接的 GUI 内部存在问题、但我找不到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 将此信息传递给适当的人员、以推动这一进展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我将使用您的 pjt 来尝试我们的 EVM。 顺便说一下、我认为您的器件是988DH、而不是988DK、您能否重新检查?

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、但它是987、是 DH 非 DK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题、如下所示:

    我使用应用工具的 GUI 使我的程序看起来一切正常。 我使用 FTDI 通过以下方法上传通过 SPI 保存的二进制文件:"Menu Binary > Flash from current project > FTDI Region 0:0x2000 Region 1: 0x20000 "上载已正确完成、但一旦我进入调试模式、即使我还尝试通过器件的内部 RAM 通过 I2C 进行上载、我之前设置的任何参数都不会被正确存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、TI 将于4月15日关闭。 工程师将于下周返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我查看了您的 pjt 文件。 下面请提出几个问题:

    您提到您需要"双向 USB 充电器"、我看到您的端口控制寄存器设置为"启动切换至源"和"处理切换至源"、这意味着端口将始终为源、以便为远端设备供电。

    2.我看到全局系统寄存器中的两个内部电源路径 PP1和 PP2都设置为"灌电流或拉电流"; 在发送源能力寄存器中、PP1用于提供5V PDO、PP2用于提供其他 PDO、但是、根据您的原理图、VBUS1和 VUBS2连接在一起、PPHV1和 PPHV2连接在一起。 我对您如何设计电源轨感到困惑? 通常、根据我们的 EVM、如果需要双向使用、一个 PP 用作灌电流路径、另一个 PP 用作拉电流路径、例如 PP1作为灌电流路径、PP2作为拉电流路径。 当功率流入时、它将通过 PP1;当功率流出时、它将通过 PP2。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的回答、我需要更清楚地了解使用案例。

    此充电器的范围将集成到便携式音频扬声器中、 它内部只有1个电池 和1个 USB_C 连接器、电源仅在一个方向传输、即我正在使用充电器为扬声器充电、或者我正在使用扬声器电池为小型设备充电。 例如、它与笔记本电脑上的 USB C 连接器的用例相同。

    在 EVM 中、电源轨的 USB 端 Vbus 1和2已连接在一起、但系统端与我不同、使用情况也不同。 我可能犯了一个错误并误解了某个东西、但如果您只有一个电池、则必须连接 PP1和 PP2、因为它们将共享同一个电源轨。

    对于编程文件、我进行了多次测试、但我认为我犯了一些错误、我想按照上述用例对其进行编程。

    您能 在这个主题上为我提供帮助吗?

    谢谢你

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我为您的设计绘制了一个简单的方框图、请检查。 您可以对其进行修改。

    如果这是您拥有的设计、我认为您可能需要充电器来控制功率流。 987D 可以指示 Type C 端口的电源角色、充电器需要根据该电源角色确定电源流。

    此外、我看到 pjt 文件中有四个源 PDO、5V/9V/15V/20V、最大功率为60W。 根据我的理解、这四个拉电流 PDO 电压都是由充电器生成的、我需要确认系统如何驱动这些 PDO。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我修改了有关您答案的项目 GUI

    您的方框图是正确的、就是用例。 987D 将通过 I2C 总线向 BQ25723指示 USB 电源轨是否处于与电力输送否定相关的灌电流或拉电流模式、然后 BQ 将在降压/升压模式之间切换、以调整电池和已否定 USB 电压之间的电源电压  

    请参阅附件、了解有关上述评论的更新项目

    PP1用作接收端口、PP2用作源端口、我禁用了 Power DUO 模式、以便不会同时关闭两者(这不是用例)

    我选择了"过程交换以接收数据"和"启动交换到源数据"、因为我了解的是、过程交换以接收数据会使 TPS 每次都成为接收数据、然后仅在小型器件要求充电时才作为接收数据。 它是正确的选项吗?

    我还有一个问题、当我通过 RAM 或闪存更新对器件进行编程时、器件正在正确更新、但行为不变、当我进入调试模式时、我看到没有选择正确存储的选项、器件处于默认模式、所有 PP 均已禁用。

    请帮帮我。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../modified_5F00_TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog.pjt

    尊敬的 Alan:

    我更新 pjt 文件。

    请参阅更改。 "启动至源"意味着如果 PD 不是源、它将始终请求切换到源。 "处理到源"是指如果远端器件希望 PD 作为源、PD 将接受请求。 在您的应用中、我认为具有"过程 交换"的灌电流和拉电流更合理。  如果设置为"尝试来源"、这里的 PD 将是弱来源。 例如、如果远端是适配器、则适配器是强源设备、它将始终是源设备。 当弱源达到强源时、它将是灌电流。 如果远端是需要为小型器件供电且符合标准的产品、则它可以使用双角色功率器  件或弱接收器。 当弱 电源满足双角色功率器件或 弱接收器的要求时、它将是拉电流。

    "优先级"如下:

    强拉电流(DFP、启动至拉电流、无灌电流)> 弱拉电流(DRP 具有尝试拉电流、处理至拉电流/灌电流)>双角色功率器件(DRP、处理至拉电 流/灌电流)>弱灌 电流(UFP、启动至灌电流、无拉电流)

    希望这将帮助您理解。

    对于 FW 更新、您意味着将 FW 刷写到闪存中、PD 通过闪存加载 FW 后、您看不到配置?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    非常乐于助人、很清楚、非常感谢、

    是的、我可以通过 FTDI SPI 或 I2C 正确上载 FW、两者似乎都可以正常工作。

    但我看不到任何行为变化、电池未充电、当我进入调试模式时、我看不到我选择的任何参数。它仍处于制造默认配置中、如下所示:

    你有什么想法吗?

    谢谢你

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    更新 FW 后、是否对电路板进行电源复位? 将 FW 更新到闪存后、您需要执行987D 的电源复位、使其从闪存加载新的 FW。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    是的,在固件上传后,我在 Hreset 上放置了一个高3.3V 电压,它是否正确?

    遗憾的是、它不会改变 TPS 保持默认模式的事实

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我必须检查 HRESET 是否是冷复位的复位-复位将通过闪存重新加载 FW。 如果我得到它、我会再回来的。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    您是否知道 Hreset 引脚上的 A 3.3V 是否能够有效地从 SPI 闪存引导/加载 FW?

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我将在下周三之前退房、届时我将尝试 EVM 的功能。 是否可以尝试对整个板进行电源复位? 我的意思是、始终将 HRESET 引脚保持接地、在闪存更新完成后、关闭整个板的电源、然后再次打开它的电源。 (使 VIN_3V3电源下拉和打开)。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!  

    我尝试了您描述的整个过程:保持 Hreset 到 GND =>打开电路板电源=> FW 上载=>关闭电路板电源并打开电路板电源。

    电路板单独重启了3次、但之后可以在调试模式下连接、但配置没有变化  

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、

    如果您可以正确上传我的项目、您能否检查您的 EVM?

    是否还可以将项目导出到二进制文件上? 我将尝试直接通过您的二进制文件上载它(我在将项目保存到二进制文件上有一些问题有时它不起作用、我无法创建新的二进制文件并通过应用工具写入)

    您可以将我的项目作为附件找到

    谢谢你

    Alane2e.ti.com/.../6825.TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6825.TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog

    尊敬的 Alan:

    bin 文件无法保存在 GUI 的文件夹中、因此无法保存。 您需要保存在自己的文件夹中。 我生成了全闪存二进制文件、您可以通过闪存工具将其直接闪存至闪存。

    当我回到办公室时、我将返回 EVM 的测试结果。  

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我尝试从您的 bin 进行闪存上传、但似乎已损坏。 如下面的屏幕截图所示、固件版本为:FFFF.ff.ff、分配的配置大小为0xFFFFFFF

    此外、我无法将其上载到闪存中

    我复制粘贴 TPS65987D EVM 备份 bin 文件、并使用"低区域(完整标头)"保存将工程保存在该文件上。

    二进制文件已正确更新、我可以将其上传到我的板内、但我仍然可以看到板的行为发生了变化、当我进入调试模式时、仍然找不到我的参数、它仍处于制造默认配置。

    我还添加了 Bin 文件作为附件、以便您可以测试项目和 bin 文件(我希望 Zip 压缩不会更改 Bin 文件数据、出于安全原因、我无法上传 bin 文件)  

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我生成的纸槽是完整的纸槽。 Full bin 用于直接刷写到闪存。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!  

    我尝试使用 TPS6598x 主机接口工具并借助您的文件来更新完整闪存

    它看起来工作正常、但当我进入调试模式时、我的所有参数都会被删除、TPS 仍然处于制造默认模式、有什么想法?

    我将使用以下完全兼容的闪存:  

    W25Q80DVSSIG

    谢谢

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我将检查 W25Q80DVSSIG 是否具有相同的 SPI 特性。 您能告诉我如何进入调试模式吗? 我认为您应该通过 I2C2吗?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过 I2C1进入调试模式,但如果我通过 I2C2进入调试模式,TPS 仍保持制造模式会改变这一事实吗?

    我还看到一个奇怪的现象、有时 TPS 在几秒/分钟内单独重启几次  

    谢谢  

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过 I2C2 I 进行连接、但行为相同。  

    之前上传的配置、即使在闪存上载时执行3个步骤"擦除编程验证"、也不会在调试模式下出现任何问题。

    我在此处下载了 PD 状态机、结果如下:

    我可以读取  以下项的多行:端口0 Type-C 0x0 = SRC_State_disabled  

    我尝试在调试模式下通过"HI 固件更新"部分上传固件  

    但是、当我执行"读取引导状态"时、我可以读取"引导失败"

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、这是我们的建议、您能检查一下您的电路板上的应用吗?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的回答、  

    请参阅原理图的闪存 SPI 部分下方、我认为这正是您在上面所显示的内容。 另请参见 TPS65987一侧、检查闪存和 TPS 之间的 MOSI/ MISO 引脚是否正确连接。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您刷写到 SPI 闪存中的代码是基于 GUI 6.1.2还是 GUI 6.1.3的?  

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    它基于 GUI 6.1.3、我尝试更新 GUI、因为它在6.1.2上与我的板不能正常工作、但它不会改变上面观察到的行为

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!  

    是否有更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    很抱歉、对于6.1.2、您是否意味着文件无法与您的电路板配合使用? 除了加载后无 FW 问题外、症状是什么?

    6.1.2如果我使用 I2C3作为主器件、则从我的 EVM 中可以很好地使用 GUI、因为在 EVM 上 I2C1被保留用于调试。 您能不能尝试一下、帮助我了解这里的行为。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    没问题、

    背景如下:

    首先、我在计算机上的 GUI 6.1.2启动了一个新项目、选择我的选项、并尝试上传至电路板。

    我看到我可以通过 I2C1毫无问题地连接到电路板、并通过 FT4232的 SPI 连接上传固件

    但 TPS 内部的开关始终保持打开状态、电池未充电。

    我看到、我可以通过拉低 SPI_MISO 引脚来"强制"打开开关、但电压仅为5V、并且没有通过具有 CC 引脚的 USB PD 实现电源切断

    虽然问题出在我的闪存上、所以我重新将其修改为一个相同的新基准、甚至使用与 EVM 相同的闪存基准进行更改、但没有任何更改  

    因此我尝试更新了 GUI、我发现 TI 上提供了新版本的 GUI 6.1.3、因此我上传了它、创建了一个具有相同参数的新项目、并再次尝试上传配置 、但再次没有任何更改。

    我还尝试通过 I2C1连接和调试模式上载配置、但我看到同样的行为、开关保持关闭状态、TPS 保持默认模式、所有开关均处于打开状态  

    我不认为这是焊接默认值、因为我在安装的2块电路板上遇到了相同的问题。

    我向您发送了原理图、我认为您没有找到任何默认值、因此我开始不知道   

    我只能访问 I2C1和 I2C2、但无法测试 I2C3、因为我没有连接它

    我尝试反转 SPI 线以查看上载是否继续进行不良连接、我看到当 SPI Miso 和 MOSI 未正确连接时、固件上载中断、因此连接看起来良好

    行为:  

    为电路板加电时、LDO 3V3 LED 指示灯将会正确变亮、有时电路板会自行重启

    如果我不下拉 SPI_MISO、则电路板将保持此模式。 如果我向下拉 SPI_MISO、PP1将关闭、并且 BQ25723的内部电源 LED 将亮起。 我可以使用 BQ25723上的 EV2400并设置电流充电、使我的电池充电、但它卡在10W 5V 2A (默认 USB 充电)

    然后电路板再次自行重启

    如果您需要原理图、请告诉我您是否需要任何详细信息、该原理图位于上面的一个答案中

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否在电池电量耗尽模式下为电路板供电?

    我是说、TPS65988的 Type-C 端口是唯一为电路板供电的端口?

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!  

    是的,我认为 TPS 在死电池模式下启动是因为上载 FW 时出现问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您应该能够参考数据表第44页:

    我们有不同的设置来确定 PD 的电池电量耗尽引导行为。 它由 ADCIN1确定。 您应该选择写入设置。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!  

    我认为我应该采用 BP_ECWait_Internal 、而不是 BP_NoWait (目前板上的这个)。 由于 TPS 需要在死电池模式下对其配置进行充电(我不知道是否可能)、然后通过 I2C 精确地将 BQ25723配置为 OTG、因此 TPS 将不再处于死电池模式、电路板应正确启动。

    那么,通过选择"BP_ECWait_Internal",是否可以在电池电量耗尽模式下为配置充电?  

    谢谢、

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    BP_NoWait 应该有用。 借助 BP_NoWait、当 VBUS 上的电压为5V 时、PD 可通过5V 电源供电、并开始加载 FW。 将 FW 刷写到 SPI 闪存后、当重新连接时、您是否看到 VBUS 为5V? LDO_3V3的状态是什么? 它用于为 SPI 闪存供电。

    谢谢。

    必应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    抱歉、我的最后一个答案是、USB VBUS 为5V、LDO_3V3为3.3V (由内部 LDO 通过 USB VBUS 电源供电)

    内部开关保持打开状态。

    仅当我下拉 SPI_MISO 引脚(这是默认配置)时、内部开关才会关闭 、但充电器不会为电池充电、因为 BQ25723需要由 TPS 的 I2C 驱动、因此在默认配置下、I2C 参数不会存储在 TPS 中

    因此、这仍然是固件加载方面的问题、但我不理解为什么在 TPS 和存储器之间正确连接 SPI 引脚、并且我将存储器基准更改为使用与 TPS65987EVM 相同的基准

    谢谢你

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    不确定您是否已在这些天更新 pjt 配置? 你可以告诉我吗? 我将尝试基于6.1.2 GUI 版本生成该文件并对其进行测试。

    [引用 userid="499524" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091459/tps65987ddk-unicable to chate-battery-with tps65987-and-bq25723/4095830#4095830"]、因此在 TPS65987FW 存储器和 TPS65987EVM 之间正确连接时、仍然存在问题[我了解为何在加载 SPI 和 TPS65987FW 存储器时不正确连接引用 TPS657EVM 和 TPS65723E/4095830#409830"]

    这里是指、如果您禁用 SPI 加载(在我们的 EVM 上、如果将 SPI_MISO 下拉至 GND、闪存配置将被禁用)、对吧?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    [引用 userid="455228" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091459/tps65987ddk-unable-to-chate-battery-wing-tps65987-and-bq25723/4096371#4096371"]此处您是指禁用 SPI_GND、如果禁用了 Spi_GND 引脚配置、则会将其禁用[spi_config]

    是的、完全正确  

    [引用 userid="455228" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091459/tps65987ddk-unable to chate-battery-wing-tps65987-and-bq25723/4096371#4096371"]不确定您在这些日子是否更新了 pjt 配置? 你可以告诉我吗? 我将尝试基于6.1.2 GUI 版本生成该文件并对其进行测试。

    请参阅下面的 PJT 配置

    e2e.ti.com/.../4762.TPS65987D_5F00_Update_5F00_Prog.pjt

    此致、谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我测试 pjt、正如我之前提到过的、刚刚将 I2C 主设备更改为 I2C3 (988DH EVM 不能将 I2C1用作主设备、否则我无法对其进行调试、因为在 EVM 上 I2C1保留用于调试并连接到 FTDI 的 I2C)、它可以与该 I2C 主设备设置良好配合使用。

    根据设置、在测试中、I2C1用于调试、I2C3用于主器件。

    根据测试结果、我有以下新问题:

    1.如何刷写 SPI 闪存? 我假设您使用 FTDI 直接进行闪存、对吧?

    2.您使用哪个 I2C 组来进入调试模式?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    根据您上面的评论、我制作了原型充电板的 V2

    您是否可以快速验证原理图? (您可以在下面找到它作为附件)

    我还想验证 BQ25723部件是否应该为其发布另一个帖子?

    非常感谢您的支持

    此致

    Alan

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Bidirectionnal-USB_5F00_C-Charger_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    对于您的最新原理图、对于 PD 控制器而言、这对我来说很好。 对于充电器器件、最好提交一个新的 e2e 线程并使用充电器的器件型号对其进行标记、如果需要、充电器产品线的专家将为您提供一些建议。

    顺便说一下、您能否分享有关模式转换的更多详细信息? 我的意思是、如果电池电量耗尽、则电路板只能灌电流;如果电池电量耗尽(可能不多、但仍能通过 VIN_3V3为 TPS65987DH 供电)、则电路板将始终为拉电流。 ---- >这是您想要的预期行为吗?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    非常感谢您的评论、

    [引用 userid="455228" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091459/tps65987ddk-unable to chate-battery-wing-tps65987-and-bq25723/4116685#4116685"]顺便说一下、您可以分享有关转换模式的更多详细信息吗? 我的意思是、如果电池电量耗尽、则电路板只能灌电流;如果电池电量耗尽(可能不多、但仍能通过 VIN_3V3为 TPS65987DH 供电)、则电路板将始终为拉电流。 ---- >这是您想要的预期行为吗?

    是的、这正是我所期望的行为类型。

    当电池电量仍然较高时、电路板需要始终处于电源模式、以便为智能手机或其他设备等小型设备充电。

    当然、如果我 使用220V 交流充电器的电力输送为电路板充电、而这种电力输送只能提供电源、那么即使电池电量仍然有一点高、电路板也必须切换为灌电流模式来为电池充电。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    好极了。 由于在电池电量耗尽模式下、PD 会将输出 PDO 电压电平限制为5V。(VIN_3V3的供电时间比 VBUS 晚、PD 进入电池电量耗尽模式)。 但现在对于您的申请、情况可能不会发生、我的审核结果表明这是可以的。

    谢谢。

    必应