This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:不能用作器件

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65921, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104874/tps65981-not-working-as-a-device

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS65921TPS65987DTPS25750

我们在使 TPS65981用作 AM62xx 的器件时遇到问题。  我们能够使 TPS65981充当主机 、并且系统能够识别 USB 驱动器并从中进行读取/写入、 但是、当我们在  AM62xx 上初始化 USB 存储小工具并将其连接到主机 PC 时、器件会短暂弹出、仅消失、并且我们收到一条 USB 器件未被识别的错误消息。  

当我们将 AM62xx 连接到配置为作为主机运行的其他支持 USB-C 的电路板之一时、我们会收到以下消息:

root@imx8x-phycore-kit:~#[854.700055] USB 1-1:使用 CDNS-USB3的新型高速 USB 器件编号2
[854.726754] USB-STORAGE 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[854.733282] USB-storage 1-1:1.0:怪异匹配 vid 0525 pid a4a5:10000
[854.740361] SCSI host0:USB-storage 1-1:1.0
[855.431672] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号2
[855.744063] USB 1-1:使用 CDNS-USB3的新型低速 USB 器件编号3
[855.899098] USB 1-1:找不到 LPM 退出延迟信息、正在禁用 LPM。

我们通过 Beagle USB 480运行 USB-C 线以观察行为。 它能够初始化 USB 线路并开始传输数据、但在 LPM 数据包上崩溃。  

下面是 TPS65981的项目文件和 TPS65981/USB-C 电路原理图。

e2e.ti.com/.../PCM_2D00_071_2D00_DRP_5F00_testing.pjt

目前,JP9和 R428被取消。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尽快对此进行研究。 同时、我能否知道设计中使用 TPS65981的原因。 我们不建议客户在新设计中使用 TPS65921。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之所以使用 TPS65981  、是因为我们从先前的项目中复制了该电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划使用 TPS65981通过任何认证?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不打算使用 TPS65981通过任何认证。 如果您对我们未来的项目中的更换有任何建议、我们将不胜感激、但我们希望 TPS65981能够在我们的当前电路板上正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我们建议客户用于 TPS65981更换的器件包括 TPS25750 (仅用于电源应用)和 TPS65987D。

    我将研究当前问题、并尽快返回给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在确定我们的设置问题方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在研究这个问题、并将尽快返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在配置文件中、您似乎使用的是 GUI 版本6.1.1。 您能否尝试使用最新的 GUI 版本6.1.3再次刷写 TPS65981、并查看此问题是否仍然存在?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为无变化。 唯一不同的是、当我使用稍新版本的软件时、我在生成.bin 文件时收到此警告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 我将咨询我的团队、获取有关此问题的反馈。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的同事对此问题的意见、

    "从跟踪中、它看起来像是 LPM 数据包处理问题。 我可以看到在 LMP ACK 数据包之后从主机复位、这可能是由于 L0->L1转换期间器件端的行为不正确所致。 USB2 LPM 数据包来自 USB 控制器(而不是来自 PD)、因此我不认为它的 PD 控制器存在问题。"

    为了确认这一理论、您能否尝试 将 USB2控制器 DP/DM 直接接至连接器侧(尽可能使用最短的导线)、如下图所示?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接连接 USB2.0信号 会产生不同的行为、但仍然存在问题。 Windows 不会引发错误、但我无法访问 Linux 中的 USB 存储小工具、当 我们将 AM62xx 连接到我们的其他板之一时、我们会收到以下消息:

    oot@imx8x-phycore-kit:~#[49.312228] USB 3-1:使用 cI_hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [49.346518] USB 存储3-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [49.353027] USB-STORAGE 3-1:1.0:奇闻匹配 vid 0525 pid a4a5:10000
    [49.360055] SCSI host0:USB-storage 3-1:1.0
    [50.532221] USB 3-1:使用 cI_hdrc 重置高速 USB 器件编号2
    [50.960209] USB 3-1:设备不接受地址2,错误-71
    [51.092232] USB 3-1:使用 cI_hdrc 重置高速 USB 器件编号2
    [51.520229] USB 3-1:器件不接受地址2、错误-71
    [51.652233] USB 3-1:使用 cI_hdrc 重置高速 USB 器件编号2
    [51.800218] USB 3-1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-71
    [52.052230] USB 3-1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-71
    [52.292234] USB 3-1:使用 cI_hdrc 重置高速 USB 器件编号2
    [52.440231] USB 3-1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-71
    [52.692228] USB 3-1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-71
    [52.804356] USB 3-1:USB 断开连接、器件编号2
    [52.988241] USB 3-1:新型高速 USB 器件3、使用 CI_hdrc
    [53.420226] USB 3-1:器件不接受地址3、错误-71
    [53.552224] USB 3-1:使用 cI_hdrc 的新型高速 USB 器件编号4
    [53.984196] USB 3-1:器件不接受地址4、错误-71
    [53.990113] USB USB3-port1:尝试重启电源
    [55.596225] USB 3-1:使用 cI_hdrc 的6号新型低速 USB 器件
    [55.765245] USB 3-1:找不到 LPM 退出延迟信息、禁用 LPM。
    [120.006161] USB 3-1:USB 断开连接、器件编号6
    [124.068213] USB 3-1:使用 cI_hdrc 的全新低速 USB 器件编号7
    [124.236545] USB 3-1:找不到 LPM 退出延迟信息,禁用 LPM。
    [129.425475] USB 3-1:USB 断开连接、器件编号7

    root@imx8x-phycore-kit:~

    通过 Beagle 查看通信时、我们还会收到大量损坏的数据包  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于您之前建议使用 TPS65987D 作为替代器件、我们正在使用 TPS65987D 设计新电路(尽管我们仍有兴趣尝试调试 TPS65981的问题)。 我们希望能够同时将 USB-C 用作主机/器件、并能够通过 USB-C 为系统供电 我已附上下面的新原理图。 如果您能为我们看一下我们的设计中的任何显著问题、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据损坏可能是由于蓝色接线导致的数据完整性较差。 但是、TPS65981是一种多路复用器、不处理 USB2数据包、因此我认为它与 USB 控制器有关。

    我将查看原理图并返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在解决我们的 TPS65981问题或查看我们的 TPS65987D 新设计方面是否取得了任何进一步进展、因为我们希望在下一周或两周内使用新电路在电路板上开始生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期五之前提供 TPS65987D 原理图审阅。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文件中的原理图检查清单和注释。

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_SCH_5F00_REVIEW.xlsx

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 在解决我们的 TPS65981问题上是否有任何进一步的进展? 虽然我们在其中一个较新的电路板上使用 TPS65987D 替换它、但该问题仍会影响 我们的一些较旧的电路板设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看一些较旧的帖子、您能否尝试使用"高级"模板创建新项目、导入 您当前的项目设置以及禁用  USB EP 和 USB 告示板以查看此方法是否可以解决您的问题?

    此致。