This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:接口论坛

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111569/dp83867e-interface-forum

器件型号:DP83867E
你(们)好 团队 

我将在我的项目中应用 DP83TG720S-Q1。 我尝试参考 EV 电路图来编写以太网电路。 我正在尝试进行1G 以太网通信。 我想问一些关于我写的原理图是否有问题的建议。

1.查看原理图
2.我想知道3个电源输入的电源序列是什么样的。 应在提供2.5V 电压后提供1.8V 电压吗?
3.
将 dp83867连接到 SERDES1时、是否需要采取任何预防措施?
谢谢 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    • 我们将在3-5个工作日内查看原理图、并在本周晚些时候返回给您
    • 是的、1.8V 电压可以在2.5V 之后出现。 有关时序要求、请参阅数据表上的图34
    • 您能进一步解释什么是 SERDES1吗? 它在原理图中的什么位置?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hillman

    感谢您的回复~

    我想知道、如果先进入1.8V、它会产生什么影响。

    请注意、已添加电路图。


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔、

    1.8V 不能早于2.5V、请按照数据表要求的图34进行操作。

    我们将在本周晚些时候为您提供原理图审阅。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔、

    下面是原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../867-June-24th.xlsx

    --

    此致、

    林山民