This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:ESD2CAN24能否与 FlexRay 配合使用?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124902/esd2can24-q1-can-esd2can24-work-with-flexray

器件型号:ESD2CAN24-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24

您好、专家、

我们的客户使用 Flexray TJA1081B、他们想知道 ESD2CAN24是否可以与 此器件配合使用? 请帮帮我。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的、只要总线线路不会出现高于24V 的直流故障、ESD2CAN24-Q1就应该能够保护这个 FlexRay 收发器  

    此致、

    Matt Smith