This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:如何确保使用 DMM 表损坏 ESD 组件

Guru**** 2679585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124092/tpd1e05u06-how-to-make-sure-the-esd-component-is-damaged-by-using-dmm-meter

器件型号:TPD1E05U06

大家好、

    与标题相同、使用 DMM 表二极管模式确认 ESD 组件是否损坏是正确的吗?  以及 如何进行测量?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    是的、您可以使用 DMM 进行测量。 只需将正极探针连接到 I/O 引脚(引脚1)、将负极探针连接到 GND (引脚2)即可测量电阻。 如果 DMM 测量到低电阻短路、则二极管会损坏。  

    虽然短路是最常见的故障模式、但在某些情况下、如果二极管过载过大、它可能会开路。 为了确保不会出现这种情况、请将 DMM 设置为二极管模式、在正极接地端和负极接 I/O 端的位置交换探针、并测量正向压降。 如果压降约为0.5V、则二极管未发生开路故障。 如果未检测到正向压降、则二极管会损坏。 (注意:这仅适用于单向二极管。)

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复、很清楚。

    顺便说一下、我在 I/O 上使用了探头+、在 GND 上使用了探头-然后测量大约0.1V、它肯定会损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terrence、

    我会测量电阻、而不是该配置中的二极管压降、因为它会反向偏置。 看起来很可疑、但我只需通过测量电阻来确认。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白了、  当 TPD1E05U06处于良好状态时、您会告诉我它的电阻范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terrance、

    我们没有该器件的规格、但如果它有问题、应该很明显。 如果 DMM 损坏、则应发出蜂鸣音、表示短路。  

    此致、

    Matt