This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E I2C 电压电平问题

Guru**** 2931600 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TCA9800, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122712/txs0104e-i2c-voltage-level-issue

主题中讨论的其他器件:TXS0104ETCA9800LSF0102

您好!

我们将此器件用于 I2C 电平转换。

我们的主机处理器在3.3V 上工作、从 IC 在1.8V 上工作。 这就是我们在两者之间使用电平转换器的原因。 请参阅以下原理图。

但我们在这里发现通信失败。

当我使用 TXS0104E 时、电路板中的 I2C 波形如下所示、下面是我们的观察结果。

  1. SCL 和 SDA 的低电压(VL)在这里不是绝对零、而是0.36V。
  2. 在第9个时钟脉冲期间、从器件试图将总线拉至低电平、并且由于第9个时钟扩展、SDA 也保持在低电平。

下面是 U59.13和 U59.12引脚的 I2C 波形。

请建议解决此问题。

此致、

Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器;您不需要外部上拉电阻器。

    TXS 是无源开关、因此不会降低任何信号的低电压。

    很明显、线路上有振铃、导致边沿加速器触发。 是否有长迹线、连接器或电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens

    我们移除了外部上拉电阻并尝试了、但问题仍然存在。

    下图显示了作为菊花链拓扑布线的 I2C 布线。 红线表示 I2C 线路(SCL 和 SDA)布线。

    绿色框表示-U59 IC

    红色框表示-U67 IC

    流程:处理器->加速计 IC ->电池充电器 IC ->电平转换器 IC -> RTC 控制器 IC ->缓冲器

    在 U59和 U67之间、我们提供了较短的布线长度。 请查看下图。

    请告诉我我们如何限制这些振铃?上拉电阻器调优是否有帮助?

    此致、
    Chitharanjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、TXS 的这些布线过长。 考虑一个没有 LSF0102等边缘加速器的电平转换器、或者一个诸如 TCA9800的 I²C 缓冲器/电平转换器。

    这是另一个 μ I²C 缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    由于我们的电路板已经进行了制造和组装、是否存在任何封装兼容且没有用于 TXS0104E 的边缘加速器替代器件?

    2.外部电阻器上拉调节是否有助于限制这种振铃?

    如果 I2C 线路通过线束从电路板上拉出、则使用 I2C 缓冲器(TXS0102DCUR)。 目前、该设计中未组装该电路。

    4、您是否还可以澄清此 TXS0104QPWRQ1器件?  这是104之后没有"E"的正确器件吗? 因为此部件用于我们的客户 EVK 中。请澄清。

    此致、

    Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否

    2、上拉电阻没有影响;振铃是由走线的电容和电感引起的。

    3.“E”没有意义。 无论如何、"TXS0104QPWRQ1"不是有效的器件型号;"TXS0104EQPWRQ1"或"TXS0104EPWR"将是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    很抱歉耽误你的答复……

    我们在不同制造批次的 TXS0104电平转换器上做了一些实验。 观察结果如下。

    1、器件型号为 TXS0104EPWR 且带有以下顶部标记、部分器件工作正常、部分器件工作正常(如上所述、面临此问题)

    A.最重要的标记

    YF04E

    03KG4

    A2DE

     2 、器件型号 TXS0104EQPWRQ1和下面的顶部标记表示所有器件工作正常。 我们从未发现此器件有任何问题。

    A.最重要的标记

    O4EQ1

    1AKG4

    A125.

     3 、器件型号 TXS0104EPWR 和下面的顶部标记表示所有器件工作正常。 我们从未发现此器件有任何问题。

    A.最重要的标记

    YF04E

    09KG4

    DOTF

    那么、请告诉我这批产品可能会有什么问题。

    此外、我们还对器件的电平转换器和主机处理器的电平转换器进行了电气验证。 在这里、我们发现电平转换器的 VIL 电平在器件与电平转换器通信或主机处理器与电平转换器通信期间的两侧都不匹配。

    通常、即使与其他主机、其他从设备一样、在满足这一极低 VIL (最大值)方面也存在电平不匹配。 请告诉我们您对此级别不匹配的意见。 这是否被视为违反?  如果是、满足主机和从器件电压电平的方法是什么?

    1.主机处理器到电平转换器时

    2.当器件到电平转换器时

    请验证并告知我您的反馈。"

    此致、

    Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、您的布线的电容/电感恰好在有问题的边缘。 小的制造商变化可能会影响这一点、这是合理的。

    TXS 不会缓冲信号。 请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?