This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:LVDS 输入

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124520/sn65mlvd204a-lvds-input

器件型号:SN65MLVD204A

尊敬的团队:

客户希望将 SN65MLVD204A 驱动器(在发送器侧、其 D 输入端的单端信号、3.3V 电源)连接到具有 LVDS 输入的 IC。

为了调整 SN65MLVD204A 的 M-LVDS 输出、已放置一个衰减网络:请参阅下图、网络中包含2个180 Ω 串联电阻器和1个120 Ω 并联电阻器。

它们实现了该网络、通过这些电阻器值、可获得~380mV 的差分电压、共模电压为0.8V 至1V。 这是可以接受的。

之前,他们尝试使用以下网络:2x158ohm (串联)+158 ohm (并联),测得的差分电压为450mV。 这太微不足道了。

 

如果可能、他们希望获得有关 SN65MLVD204A 的必要信息、从而能够在理论上确认电阻器网络提供了预期结果。

他们想象、在"正常"操作中、器件充当电流源。 由于添加此网络而无法进行操作?

 

提前感谢您的支持。

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-LVDS 驱动器设计为与 LVDS 接收器兼容、即使直接连接也是如此。 虽然差分输出电压可能大于 LVDS 驱动器的额定限值、但它在 LVDS 接收器必须能够处理的±600mV 限值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    此信息(LVDS 接收器可以处理+/-600mV)来自何处 ?  或者他们如何检查这种增加的差分范围对于我的 LVDS 输入是可以接受的?

    他们 在 FPGA 数据表中没有看到或找到用作 LVDS 接收器的信息…

    POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIA/EIA-644的第5.2.3节:

    对于  幅度介于100mV 和600mV 之间的差分输入电压、要求接收器保持正常运行。