This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:关于支持 SAE J1393规范

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120556/tcan1051-q1-about-supporting-sae-j1393-specification

器件型号:TCAN1051-Q1

您好!
TCAN1051Q1或 TCAN1057AQ1是否支持 SAE J1939规范?
如果没有、您是否有任何支持 SAEJ1939的 CAN 收发器?

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAE J1939规范是基于 ISO11898 CAN 物理层规范的更高级别应用层规范、因此任何符合 ISO 合规性的 CAN 收发器都应能够满足 SAE J1939规范。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Eric、

    很抱歉,我犯了个错误。

    (x) SAE J1939 -> (O) SAE J1393

    TCAN1051Q1或 TCAN1057AQ1是否支持 SAE J1393?

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是我的错误、我误解了您的初始帖子。 我不熟悉 SAE J1393、但在总结中、该规格涉及大型工业车辆的冷却系统。 我将通读规范、看看它是否存在与 CAN 接口相关的任何限制、但您能否更深入地了解一下应用以及您正在执行的测试类型?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢你的答复。

    它们将使用 CAN 收发器作为重型车辆(叉车或移动起重机)。

    因此、他们了解需要 SAE J1393、但不清楚这些内容。

    他们只询问 SAE J1393是否支持该功能。

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您在这里的耐心等待。 Eric 将在下周之前不可用。

    同时、根据我的理解、J1393是一个系统级标准。 因此、它将应用于整个冷却系统、而不是特定的收发器。

    您确定您的客户想要询问 J1393而不是 J1939吗? J1939是一种更高级别的规范、如 Eric 所述。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢你的答复。

    是的、我询问 J1393并已将您的意见告知我的客户。

    关于 SAE J1939规范、

    您是否曾使用 TI 的 CAN 收发器(例如、 TCAN1051Q1或 TCAN1057AQ1)?

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    对于您的问题、我们的 CAN 收发器的设计符合 ISO 11898规范。 符合此 ISO 规范的任何 CAN 收发器也应符合 SAE J1939规范。

    遗憾的是、我们无法始终在器件文档中列出所有可能的标准、因为这会变得冗长而难以操作。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:
    感谢你的答复。
    我已将您的意见告知我的客户、他们对此很了解。
    我将关闭此主题。

    此致、
    TAO_2199