This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:在 TX 路径上检测到 TLK10031 ps/PMA 故障条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124440/tlk10031-tlk10031-pcs-pma-fault-condition-is-detected-on-tx-path

器件型号:TLK10031

你(们)好

现在、我们将 TLK10031连接到10BASE-T SFP 器件

我们测试深度远程环回模式、并找到 PMA/PCS 接收链路;但在 TX 路径上检测到 PMA/PCS 故障情况、因此我们的连接点(10BASE-R SFP 点主机计算机链路断开。  当前的工作是配置和状态寄存器。如何调试问题谢谢

 

全局复位"

"0x8610">"0x401E0000"

#disable auto-negotiation

"0x2000">"0x40070000"

#Turn off lt_training

"0x0">"0x401E0096"

#启用深度远程环回

"0x0008">"0x401E000B"

手动配置#link 设置

"0x03FF">"0x401E8020"


#HS_SERDES_CONTRAL_2

"0x4848">"0x401E0003"


#HS_SERDES_CONTRAL_3
"0xD500">"0x401E0004"

数据路径复位
"0x0008" >"0x401E000E"

测试结果

CHANNEL STATUS_1值为0x1c03
HS_STATUS_1的值为0xf02b
HS_ERROR_COUNTER 值为0x00
--------------------------
LS_CONFIG_CONTROL 值为0x371
LS_STATUS_1值为0x8000
LS_LN0_ERROR_COUNTER 值为0x00
LS_LN1_ERROR_COUNTER 值为0x00
LS_LN2_ERROR_COUNTER 值为0x00
LS_LN3_ERROR_COUNTER 值为0x00
--------------------------
PMA_STATUS_1值为0x86
PMA_STATUS_2值为 bb800
--------------------------
PCS_STATUS_1值为0x86
PCS_STATUS_2值为0x8801
KR_PCS_STATUS_1值为0x1005
KR_PCS_STATUS_2值为0x8000
--------------------------
AN_CONTROL 的值为0x2000
AN_STATUS 值为0x98
LT_Train 控制值为0x00
--------------------------
KR_VS_TX_CTC_DROP_COUNT 值为0x00
KR_VS_TX_CTC 插入计数值为0x00
KR_VS_RX_CTC_DROP_COUNT 值为0x00
KR_VS_RX_CTC 插入计数值为0x1185

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享方框图?  您是否使用 TLK10031进行过 BER 测试?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Drew Miller1:

    我们 的问题  已得到解决, 这  是  因为我们的 SFP TX_DISALE 连接 到1, 而不是 TLK10031 问题