This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:RP 和 Rd、用于确定电流能力

Guru**** 2931860 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124581/tusb320-rp-and-rd-to-determine-the-current-capability

器件型号:TUSB320

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TUSB320。 由于我是 USB Type C 区域的新手、我能否问为什么当前的能力仅由 DFP 侧的 Rp 决定、而不是同时控制 UFP 侧的 Rd? UFP 侧 Rd 是否为恒定值、我们只能在有不同的输出电流需求时更改 Rp?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rd 侧是恒定值,使用不同的 Rp,您会得到不同的 CC 电压。 不同的 CC 值与不同的电流值相关。

    如果 Rd 和 Rp 都是可变的、则会使其更复杂。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的大力支持! 我明白了。

    谢谢!

    迪伦