This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 DP83TG720EVM PHY 设置为特定测试模式

Guru**** 1947850 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124756/how-to-set-the-dp83tg720evm-phy-into-a-certain-test-mode

主题中讨论的其他器件:DP83TG720EVM-MC

您好!

我购买了 TI DP83TG720EVM-MC 汽车以太网1000BASE-T1介质转换器套件。 我想将该器件设置为生成 IEEE 802.3bp 标准定义的特定测试模式。 我下载并安装了 USB2MDIO 应用程序、以便在我的 PC 上读取/写入寄存器值。 我尝试控制寄存器以将器件设置为测试模式、但无法使其正常工作。  

是否开发了用于运行1000M 测试的脚本文件? 我看到的脚本文件为100M、而不是1000M。 以及如何将此设置为特定的1000BASE-T1测试模式?

提前感谢您的帮助。

此致、

Jay Chang

Keysight Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请参阅 包含此信息的 SNLA371A。

    谢谢、

    David

x 出现错误。请重试或与管理员联系。