This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9517A:SCL/SDA 输出下降时序

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9554, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124401/tca9617a-tca9517a-scl-sda-output-fall-timing

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9517ATCA9554TCA9517

我将其用于 TCA9554、但 TCA9517A 的 SCL/SDA 下降速度太快、我无法满足 TCA9554的 TICF (下降配置)。
・TCA9517A 是否符合 I2C 标准?
・您能告诉我如何处理 TICF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下降时间限值由 μ I²C 规范而不是器件本身规定、它应用于总线上的整个信号。 如果下降沿太快、它们可能会导致振铃(取决于布线的电感)、这可能导致错误的时钟边沿。

    总线电容会减慢边沿。 TCA9517A 的输出不是太强、因此其边沿实际上不会太快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克利门人指出的、9517器件并未规定下降时间规格、而是规定了 I2C 规格。

    您可以在 TCA9517 A 侧前面放置一个小型串联电阻器、以缩短下降时间、但 I2C 上的边沿过快通常不会导致 I2C 信号完整性问题或可靠性问题、除非下冲低于通常设置的绝对最小电压 大约-0.5V 或-0.7V。 正如 Clemens 所指出的、另一种选择是添加电容、但通常不希望在 I2C 总线上添加电容、因为 I2C 确实限制了最大电容负载。  

    -Bobby