This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:通过栅极连接电平

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124561/pca9306-pass-gate-connectivity-levels

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

你(们)好

我正在使用 PCA9306并尝试了解其运行情况

NMOS 停止在哪个电压电平下导通?

  您能否给出一个 VPDU = 5V 且 VREF1 = 3.3V 的示例

2.如果 VREF2与 VPDU 相关,则在 VPDU 为5V 的情况下,VREF2也为5V。 这是 NMOS 栅极的电压

如果 VREF1为3.3V、您能否解释 NMOS 不会始终导通的原因、因为 Vgs 为5V-3.3V=1.7V

非常感谢

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306与 LSF0102相同。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

    阈值电压小于0.8V、但未另有说明。

    栅极电压(kΩ)比 VREF1高约0.6V;其余电压通过200 k Ω 电阻器压降。 (EN 和 VREF2之间的连接形成一个负反馈环路、以使栅极电压保持在阈值电压高于 VREF1的水平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这款 One Clemens 的帮助。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们 Roey。

    最棒的

    Chris