This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232:未从转换器获取任何输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123542/max3232-max3232-not-getting-any-output-from-the-converter

器件型号:MAX3232

各位专家:  

你好。 我代表客户发布

以下是客户查询的完整记录。

"我需要帮助了解 MAX3232 IC 的工作原理。 我们在其中一个项目中使用网关/转换器以及德州仪器(TI)的 MAX3232 IC。 该转换器应在 TTL/RS232协议之间进行转换

即使转换器正在接收数据、我也无法从转换器获取任何输出。

这是我们要使用的转换器: https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=EAIaIQobChMIt6rq35aX8gIVXAaICR119wLxEAQYAyABEgKB-PD_BwE"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我有几个问题(以黄色突出显示)、如果您能帮我回答、我将不胜感激!

    哪些引脚正在发送数据、哪些引脚未按预期做出响应?  

    使用了什么电压电源?  

    似乎所有使用的电容器都是0.1uF -这仅适用于3.3V +/-10%。  

    电压范围的电容器表如下所示:

    电荷泵将使用这些电容器、因此如果不正确、RS-232输出可能不正确。  

    除了器件无法正常工作之外、是否还有任何有关器件运行的具体问题?

    是否在多个电路板上看到了问题?  

    请告诉我、以便我可以查看这是否是问题、并确定接下来的步骤。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    你好。 感谢您的快速回复。

    请参阅客户的意见。

    "感谢您能很快回来。 有关项目的简要说明 MAX3232转换器应将库仑计数器发送的 TTL 电压(从此处称为 CC)转换为 Beckhoff PLC 使用的 RS232电压电平
    我们使用的 CC 每秒向转换器发送18个字节的数据包、该数据包已通过示波器进行确认。 数据包如下所示:
    www.mylithiumbattery.com/.../TTL232-CC-Comm-Specs.pdf
    此问题发生在转换器 DB-9引脚连接器的输出 TX 引脚的 CC 至 PLC 侧。 使用示波器进行检查后、输出引脚持续输出-0.8伏。'

    要回答您的问题:
    1) 1) GND 和 TX 引脚 CC 连接到的 GND 和 RX 引脚

    '如第一张照片所示、GND 和 TX 引脚 CC 被连接至转换器的 GND 和 RX 引脚。 由于 CC 本身没有 VCC 导线、因此转换器的 VCC 引脚由外部实验室电源提供5 VDC 电源、如第二幅图所示。 根据我的理解、转换器需要由3.3V 电源供电、而不是5V 电源供电

    我还有几个问题、如果 RX LED 闪烁红色、表示接收到数据、那么即使转换器正在发送虚假数据、TX LED 也不应该立即亮起?
    此外、如果转换器未连接到 PLC 且仅连接到 CC 侧、我们是否仍可以使用示波器在 DB-9引脚连接器处感应数据?"

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板不连接第二个通道的引脚。 为防止 DIN2悬空、请将方形焊盘连接至 GND。

    所有电容器均为100nF、因此应使用3.3V 电源。

    两张图像未附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否再次附上图片、以便我验证我是否理解正确?  

    根据我的回答-是的、由于电容值(每个100nF)、器件应该具有3.3V 电源-如果仍然需要5V 电源、最快的更改是移除 C2/C3/C4并使用0.47uF (470nF)电容器对其进行更改。 如果仅3.3V 正常、则无需修改。

    Clemens 正确识别不使用的 DIN2是悬空的、这可能会导致 DOUT2振荡-所以虽然我不认为这是问题-但这是最佳做法、因为我认为 TTL 不需要 RX 和两根 TX 线。 只有1个 RX/TX 连接到 DB9连接器。

    除非图片中看起来没有连接其他元件、否则只要接收到逻辑0、R 引脚上的二极管就会亮起 、并且每当接收到逻辑1时、驱动器二极管就会亮起。   根据传输过程中的数据速率和位模式、这些灯可能是"常亮"灯。 但它们未连接(即、如果驱动器在接收数据时保持高电平、则二极管不应亮起。  

    请告诉我您是否可以重新附加图片、我也会检查它!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    你好。 感谢您的快速响应。

    请参阅随附的客户照片。

    感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您附加图片-这对我来说很有意义。

    TX 二极管仅在输出驱动为低电平时亮起-因此此时它看起来是高电平。  

    客户是否能够实施任何建议的修复? 如果是-结果是否更好?

    最棒的

    Parker Dodson