This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:布局距离限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124425/ds125br111-layout-distance-limitation

器件型号:DS125BR111

您好!

我想知道 、是否有人建议 从 DS125BR111到 CPU 以及从 DS125BR111到10G SFP 连接器的布局距离?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为了确保信号不会过度均衡、我建议在 DS125BR111接收器之前具有3dB 的插入损耗。

    谢谢、
    Drew