This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:单端输出电压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124704/sn65dp159-single-ended-output-voltage

器件型号:SN65DP159

大家好、

我对 DP159的单端输出电压规格有疑问。 下面的 VOH 和 VOL 是直流共模电压吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是输出低电压和输出高电压

    例如、VCC-600至 VCC-400、如果 VCC = 3.3V、则信号低电压应介于2.7V 至2.9V 之间。

    此致

    Brian