This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124513/tic12400-q1-tic12400

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

大家好、

电阻编码开关与 MSDI 连接的要求如下:

  • 开关未按下时为10K
  • 当开关处于激活状态时、按下接地。

在工作状态下、湿性电流要求为10mA。 现在、当开关未按下时、INX 引脚上的红色电压将为(10mA*10K) 100V、这显然会超出 TIC12400输入电压范围。

这一(简单)注意事项是否正确、或者是否有任何其他/更好的方法让 TIC12400-Q1偏置并读取开关值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshmi、

    该器件的电压电平不能大于通常为12V 的电源电压(VS)。  该器件具有拉电流和灌电流电路、可将电流调节并限制在设定的电平(即 10mA)。  例如、如果将器件设置为通过直接接地的开关为 IN 引脚提供10mA 电流、则器件将仅允许10mA 的电流流经开关、并且电阻非常低。

    但是、如果电阻负载不允许满电流电平(即 10mA)、则电流电平将相应降低。  例如,V / R = I --> 12V/10k = 1.2mA。

    IN 引脚不会出现100V 过压情况、而该高电阻值会按预期限制电流。

    此致、

    Jonathan