This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:2通道 MIPI 至1通道 LVDS 开关应用

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123722/sn65dsi85-2-channel-mipi-to-1-channel-lvds-switch-application

器件型号:SN65DSI85
Thread 中讨论的其他器件: TS3DV642-Q1

尊敬的团队:

我的客户有一个应用需要从两个通道中选择一个 MIPI 信号、然后将其转换为 LVDS、一个2:1 MUX 和转换器应用。 我检查了数据表、但看起来 SN65DSI85只有双 DSI 输入(通道 A 上接收到奇像素、通道 B 上甚至接收到像素)和单 LVDS 输出。 是否可以将此部件配置为在通道 A 上接收独立的 DSI、在通道 B 上接收另一个 DSI、然后选择 A 或 B 以转换为单通道 LVDS? 还是 DE、我们还有其他具有类似功能的器件? 客户正在使用 LONTIUM 半导体 LT9211

 e2e.ti.com/.../2477.LT9211_5F00_Datasheet_5F00_R2.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    SN65DSI85可配置为使用两个单通道 DSI 连接双链路 LVDS。   操作 模式 允许            独立 面板上显示两个分辨率不同的独立流。

    请参阅此视频链接、其中将提供 分步配置 指南。

    https://training.ti.com/configuring-sn65dsi85-two-single-channel-dsi-dual-link-lvds-operation

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的评论、我所寻找的器件可以接收两个单通道 DSI、然后选择其中一个、然后将选择的一个输出到单链路 LVDS。 您能帮我们检查一下我们是否有类似的东西吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我感谢作出澄清。 应用是否需要 LVDS 输出?

    如果应用不需要 LVDS 输出、请查看  TS3DV642-Q1 。https://www.ti.com/product/TS3DV642-Q1#tech-docs

    我将与我们的产品专家联系、以了解我们是否还提供上述器件。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的评论、需要 LVDS 输出、请帮助咨询产品专家、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    感谢您的耐心等待。 我咨询了一位产品系列专家。 我们的产品系列中没有这种单芯片。 但是、您的客户可以使用双芯片解决方案。 与 DSI83/84/85器件结合使用的无源高速多路复用器。

    谢谢、

    扎赫