This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:输入电阻

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123738/tic12400-q1-input-resistance

器件型号:TIC12400-Q1

各位专家、您好!

我在数据表的第8页看到了一个 Rin、SC 输入电阻=240kOhm。 我想这是一个下拉电阻吗? 在进行 ADC 采样精度计算时、我们是否应该考虑该电阻?

我看到 Iwett=0mA 时的泄漏电流为110uA。 这看起来泄漏电流很大、您认为我们在生成软件代码时需要在计算中考虑这一点吗?

BR

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于每个通道上的泄漏电流和不同的温度条件、我们是否有任何测试报告或曲线? 客户想了解这一点、他们是否全部以110uA 的电流运行?

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这是否也是通过电子邮件与 Jonathan Nerger 一起处理的? 我将把这个主题分配给他、但我想确保它在正确的位置得到解决。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我已经与 Jonathan 离线讨论了这个问题、请关闭这个主题。 谢谢

    BR

    弗兰克