This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:仅用于 USB2.0

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124149/tusb8044a-to-use-it-only-for-usb2-0

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

大家好、

 

我们的客户希望使用 TUSB4041I (USB2.0集线器)。

但是,他们无法获取 TUSB4041I,因此要将表单 TUSB4041I 替换为 TUSB8044A。

 

我知道 TUSB4041I 可用于 USB2.0。

但是、如果您对更换有任何疑问、您能否告知我们?

(例如、USB2.0控制方法不同等)

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8044A 也可以支持 USB2、但这两个器件的温度不同。 温度是您的应用关注点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速回复和建议。

    我将检查您指出的要点并 推广 TUSB8044AI (I 版)。

    此致、

    隐藏