This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:关于支持的传感器输出数据格式

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960, DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123364/ds90ub953-q1-about-supported-the-output-data-format-of-sensor

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:TDES960DS90UB960-Q1TSER953

(背景)
我们目前正在为 MIPI 的 FPD-Link III 选择组件
我们的产品所需的规格如下。 在 TX 侧、4个 MIPI 传感器输入到每个串行器、转换为 FPD-Link 信号并进行传输。
另一方面、在接收 RX 侧、信号输入到4输入 FPD-Link 解串器集线器、然后转换回 MIPI 信号。

(选定的 LSI)
TX 侧;DS90UB953
RX 端;TDES960

(内容)
数据表明确指出、支持以下传感器数据输出格式。 具体而言、我从文本中得到的印象是、该文本以"仅可使用此传感器输出格式"的细微差别进行表述。

Q1)这些 LSI 能否传输传感器格式"2560x1936@15fps MIPI;4 (通道)"?
(特别是、它对所有传感器使用相同的传感器和相同的数据格式。)


Q2)如果传感器与 MIPI 标准版本1.3兼容、我们是否可以通过这些 LSI 传输 MIPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您选择的串行器(DS90UB953-Q1)是一款汽车器件、与工业器件 TDES960不兼容。 如果您的应用是汽车应用、请改用汽车 DS90UB960-Q1器件。 如果您的应用是工业应用、请改为使用工业 TSER953器件。 我们的汽车和工业产品线彼此不交叉兼容。

    Q1) 953器件支持高达3.328Gbps 的视频吞吐量。 该器件在其输入 CSI-2端口具有4条 CSI-2数据通道、每个数据通道可接受高达832Mbps 的视频数据。 使用以下公式计算视频吞吐量:

    视频吞吐量=主动 x 主动 x FPS x 每像素位 x 开销(如果未知、假设为25%)

    计算图像传感器到953串行器的总视频吞吐量后、您需要检查该数据是否可以馈送到设计中的活动数据通道中。 例如、如果总视频吞吐量为2Gbps、并且您的设计使用4个有效的 CS-2数据通道、则应用是可行的、因为您可以在每个 CSI-2数据通道传输500Mbps 的视频数据。 您的帖子未提及 CSI-2数据的数据类型、因此我不确定您的应用中的每像素位数。

    Q2)、只要您使用兼容的串行器和解串器部件、就可以将 CSI-2视频流从多个摄像头传输到960四路集线器解串器上的一个或两个 CSI-2输出端口。 960具有多种视频聚合方案、因此您可以阅读960数据表以了解有关如何从960输出 CSI-2数据的更多信息。 当960聚合来自多个视频源的视频数据时、还会产生额外的开销、因此最好进行检查以确保960可以处理输入视频流。 下面是有关 CSI-2聚合的快速学习视频。

    https://training.ti.com/csi-2-aggregation-breakdown?context=1134310-1139225-1148220

    如果您能够提供有关所需设置的更多详细信息、那么我可以使用内部计算器工具来帮助检查您的 FPD-Link 系统是否满足带宽限制要求。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Phan。

    感谢您回答我的问题。

    首先是汽车部件。 感谢您的建议。 我们需要工业产品、但我将使用 DS90UB953。

    (3)关于:"这些 LSI 能否传输传感器格式"2560x1936@15fps 12位 MIPI 4 (通道)"?"

    我计算了传感器工作的数据速率。

    视频吞吐量=主动 x 主动 x FPS x 每像素位 x 开销(假设25%未知)
    =2560*1936*15*12*1.25 =1.12Gbps

    并且、一个通道为"1.2/4=280Mbps"。

    对于 DS90UB953、最大数据速率高达"4.16Gbps"、一条通道的最大数据速率为"832Mbps"。

    然后,我的判断:通过

    Q3-1)以上结果是否正常?

    Q3-2)我是否还可以将 TSER953用于上述 MIPI 条件的 DS90UB953?

    还有一个问题。
    现在、如果传感器的线路空白引脚很长、我有一个问题。 在本例中、传感器的 MIPI 数据速率为1.2Gbps/通道。 DS90UB953的规格超出了这个值。

    Q3-2)是否为上述 NG?

    此致、
    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sugi Shuichi、

    [引用 userid="494827" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123364/ds90ub953-Q1-about -supported-out-output-data-format-of -sensor/4166919#4166919"]首先、介绍汽车器件。 感谢您的建议。 我们需要工业产品、但我将使用 DS90UB953。[/quot]

    这不是建议。 您必须在配对的 SER/DES 系统中使用所有工业或所有汽车器件。 请改用工业 TSER953器件、因为您的应用似乎不是汽车应用。

    由于您的设计不需要通过汽车认证的器件、因此强烈建议改用工业反器件。 工业组件比汽车组件便宜。 还请记住、我们的汽车器件的芯片供应是优先考虑汽车客户的问题。 在 V3Link 产品系列中、我们为工业客户单独预留了一个电源。

    Q3-1)如果您的成像仪具有15fps、且数据类型为每像素12位、则您的计算是正确的。 总视频吞吐量约为1.115Gbps、我们的953器件可在4个数据通道上支持高达3.328Gbps 的总视频吞吐量。

    我们的953串行器在每个数据通道上支持80Mbps 至832Mbps 的 CSI-2数据通道输入。

    如果您有4个数据通道从成像仪路由到953串行器、则每个数据通道将承载大约280Mbps、这是953串行器支持的。

    Q3-2) TSER953和 DS90UB953-Q1具有相同的 CSI-2视频吞吐量技术规格。 主要区别在于、TSER953不符合汽车标准、您必须在应用中仅使用工业器件或仅使用汽车配对器件。 您不能混合使用不同汽车和工业产品系列的产品并将它们配对。

    Q3-3)混合工业和汽车器件的配对是 NG。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Phan。

    感谢您解释详细内容。 现在、我得到了您的大力帮助。 谢谢你。

    我将在串行器和解串器之间选择工业产品。 因此、在我的情况下、我必须选择"TSER953 "和"TDES960"、对吧?
    正确吗?

    (如果我必须使用汽车级、我将选择"DS90UB953-Q1"和"DS90UB960-Q1"。)

    关于您的答案"Q3-1至 Q3-3
    我了解了您对 MIPI 条件的解释,特别是,我能够理解如何计算 FPD-Link III 产品上 MIPI 的数据返程。

    P.s:
     在解串器的其中一个输出端选择一个输入 MIPI (4通道)通道变为固定状态。 因此、我们将使用解串器作为 MIPI 的多路复用器。

    此致、
    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sugi Shuichi、

    您需要选择与工业或汽车产品组合相同的串行器和解串器。 TSER953和 TDES960器件采用相同的工业产品系列、您可以在同一系统中相互连接。 DS90UB953-Q1和 DS90UB960-Q1属于汽车产品系列、只能与其他汽车器件配对使用。 由于您的应用是工业应用、因此您应该使用 TSER953和 TDES960器件对。

    是的、解串器在每个 CSI-2数据通道上具有固定的 MIPI 输出、可通过寄存器对其进行编程。 确保将输出速率设置得足够高、以便能够正确输出解串器接收到的所有数据。 如果您需要有关这些计算的帮助、请告诉我。 我有一个内部计算器工具、可以计算解串器的 CSI-2聚合带宽。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Phan、

     感谢您提供良好的支持。 所以、我也理解了您在上一个主题中的善意解释。 我从您那里学到了很多有关 PSD-Link III 的知识。
     如果我对这个有疑问、我会再次询问您。

     谢谢你。

    此致、
    Sugi Shuichi