This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:针对 LED 引脚的并行上拉

Guru**** 2506865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124136/dp83822if-parallel-pull-up-for-led-pin

器件型号:DP83822IF

你(们)好  

如果我们使用 COL 引脚作为 MLED 功能,我们是否需要提供与 LED 限流电阻器并联的2.2K 上拉/下拉电阻器

此致  

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eby:

    PU/PD 电阻器比率(表8-8)将取决于您要使用的自举配置、有关 自举 COL 引脚的更多信息、请参阅表8-10。

    可通过寄存器访问对 MLED 功能进行编程(0x0025、表8-44)。   

    如有必要,第8.5.2节可能提供更多信息。

    此致、

    Alvaro