This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:未使用的输入引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123912/sn75lvds82-unused-inputs-pins

器件型号:SN75LVDS82

大家好、  

你好。 请帮助解决以下问题。

未使用的差分输入、即 A3P/A3M 是否可以保持未连接状态?

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    此链接给出了 A3P/A3M 未连接的示例。  https://www.ti.com/lit/an/slla300/slla300.pdf

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!  

    感谢您的快速回复。 请参阅客户的反馈。

    "感谢您的回复!
    在新设计中、我肯定会按照建议放置三个电阻器、以确保输入端的稳定状态、但在这种情况下、这不是一个选项。
    您是否发现 A3P/A3M 未连接可能引起的任何问题?
    将两个引脚短接当然可行、但可能不是一个好主意?"

    非常感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入需要至少±100mV 的差分电压。 较小的电压未定义、可能会导致振荡。

    因此、输入不应悬空、当然也不应短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

       LVDS83侧这些并行数据引脚的输入状态是什么? 它们是否会被拉至 GND/驱动至低电平? 如果是这样、他们可以考虑仍然连接 LVDS 输入。 不建议将其悬空。 如果未定义、这些输出(D27 D5 D10 D11 D16 D17 D23)的输出数据将不确定。

    似乎他们正在尝试使用所有四个 LVDS 通道改装以前的设计?  

    此致、  

    洛根