This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:USB-C 5V 至12V 直流/直流升压

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124131/tusb320-usb-c-5v-to-12v-dc-dc-boost

器件型号:TUSB320

您好!

我想通过5V USB-C 驱动小型12V 电机 电机需要大约12V @ 0.5A 至1A 的电流、即最大12W、15W USB-C 的功率应可通过直流/升压转换器轻松实现。 我曾考虑将 TUSB320用作 UFP CC 控制器来监控源(DFP)功能。 此外、我希望芯片能够解释 BC1.2标准、但我在您的产品系列中找不到这样的 CC 控制器。  

我的问题:

  • 在5V 至12V 转换中、您会建议什么具有良好效率的直流/直流升压?
  • 您是否有可用作 CC 控制器和直流/直流升压的 IC?
  • 对于 USB-C 的保护解决方案、您会建议使用哪种 IC?
  • 也许我的外观不是很好、但您是否有一个也可与传统 BC1.2配合使用的 CC 控制器?

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 在5V 至12V 转换中、您会建议什么具有良好效率的直流/直流升压? 请咨询 DC-DC 小组
    • 您是否有可用作 CC 控制器和直流/直流升压的 IC? 我们没有这样的器件。
    • 对于 USB-C 的保护解决方案、您会建议使用哪种 IC?  用于 USB2和 USB3的任何 ESD 器件都应该工作
    • 也许我看不好、但您有一个也适用于传统 BC1.2的 CC 控制器吗?我们没有适用于 BC1.2的 CC 控制器