This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:器件标识含义

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, PCA9536, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122465/pca9543a-part-marking-meaning

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件: PCA9536、 TCA9543A

你好、

我的设计中使用的是 TI 部件 PCA9543A。  我的设计上电斜坡为35mS。  根据数据表中的勘误表、PO 上升时间不得超过10ms。  

我看到 PCA9543A 已停产、已替换为 PCA9543APWR、并将 PO 上升时间延长至100ms。  新零件将/应该在设计中起作用。  遗憾的是、该部件仍然无法正常工作。

由于供应链问题、我从海外供应商处订购了替换零件。  器件标识如下所示。

这些标记与我知道的任何数据表中包含的任何预期标记无关。  请参见下图。

有人能告诉我以下器件上的器件标识是什么意思吗?  是否确实是 PCA9543APWR?

非常感谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    标记与预期的不同、但我们的系统中的7位批次追踪代码确实显示为可验证 的 TCA9543APWR 器件。 因此、不是 P 器件、而是 T 器件。

    您说部件仍然不工作、您能详细说明一下吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  然后显示、我安装了更新/正确的部件。  好消息/坏消息情况。

    当然。  我在器件上的两个输出中的任何一个上都看不到 I2C 信号。

    下面显示了该设计的一个片段。  I2C_SCL/SDA 信号直接来自 uCntrl。  SD1/SC1和 SD2/SC2对连接到 TI 部件 PCA9536 IO 扩展器 IC。  

    我已经尝试将控制寄存器编程为 CH1-EN (B0=1)、CH2-EN (B1=1)以及 CH1&CH2 -EN (B0/B1=1)。  运气差。

    SCL 编程和验证频率为100kHz。  信号看起来很干净。

    TCA9543 CFG 写入序列 (drvbay = 0x01或0x02):

    原理图:

    TCA9543A ADDR:

    数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能读回控制寄存器吗? 如果没有、请显示写入事务的示波器跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的评论和有益的见解。  

    非常感谢。  此问题可以解决。  我在寄存器写入之间添加了5us 延迟、这似乎解决了问题(当然还有最初的问题、即更新部分)。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背靠背写入可能不会产生停止条件。