This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:PCA9539PWR 能否直接替换 TCA9539PWR?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123699/pca9539-can-pca9539pwr-replace-tca9539pwr-directly

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9539

大家好、

除了 VCC 输入范围不同之外、PCA9539PWR 能否直接替换 TCA9539PWR?  

Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    PCA9539上还有两个错误、TCA9539没有。 如果您的设备面临这些问题、您必须解决这些错误、以确保设备正常运行。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否可以提供哪一侧可以找到这两个错误? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PCA9539数据表的第8.2.1.1和8.2.4.1节。