This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SOP & amp 的输出;DP83869的 SON

Guru**** 2785155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120282/dp83869hm-output-of-sop-son-of-dp83869

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869THS4551

您好!

DP83869的输入和输出信号的 PFA 文档

供参考、将 DP83869的输入和输出与连接 CAT 5电缆 和不将 CAT 5电缆连接到 RJ 45连接器进行比较。  

SOP 和 SON 观察:  

在这两种情况下、SOP 和 SON 输出信号没有区别:连接 CAT 5电缆、而不将 CAT 5电缆连接到 RJ 45。

注:

如果 SOP SON 输出10101010…..信号、这意味着什么? (无论是否有来自 TD 的输入)。  

请尽快检查并确认其正确或错误。

谢谢

Rajesh R

e2e.ti.com/.../7127.Input-_2600_-Output-signal-of-DP83869.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    即使铜侧没有传输数据、线路上应该有预期的符号。 SON 和 SOP 应独立于铜侧。 您使用 SGMII 来实现铜应用还是光纤到铜应用?

    --
    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!!

    即使 铜侧没有传输数据、线路上也应该有预期的符号。 SON 和 SOP 应独立于铜侧。 您使用 SGMII 来实现铜应用还是光纤到铜应用?

    ANS:我们使用100BaseTX 到100baseFX 配置。 此外、NIC (即 PC)和 DP838均设置为强制100Mbps 全双工、因此禁用自动协商。  

    注:

    向 TI 提出的问题:

    在什么情况下,SOP/SON 应该传输重复的01个非停止流?

    2.我们看到一个类似 MLT-3的流从 PC 传输到 dp838,但 SOP/SON 的输出是连续重复的01流(与 MLT-3流中的输入数据不匹配)。  

    3.为什么输入与输出不匹配?

    请尽快告诉我

    谢谢  

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我不确定我是否清楚地理解你的问题。  您能帮我 澄清我的一些顾虑吗?

    • 为什么要读取重复的01个非停止流? 导致您阅读 SOP/SON 流程的问题的根本原因是什么?
    • 您的输入与输出不匹配意味着什么? 什么是输入、什么是输出?  

    您能帮我解决这些问题吗?

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!

    答案:

    • 我们将 DP83869HM 配置为100Mbps 介质转换器。 我们看到常数0101重复来自 SOP/SON 的序列。  
    • 我们已通过 RJ45连接器将 NIC 连接到 DP 芯片、并将其连接到 DP 芯片的 TD 引脚。  
    • 假设链路伙伴已启动、TD 链路的 LED 将闪烁。  
    • 探测 TD 引脚、我们可以看到来自 NIC 的 MLT-3编码信号形式的信号。 该 MLT-3信号不是重复的0101信号、而是包含有用数据的信号;我们期望看到与 SOP/SON 发出的 NRZI 信号相同的数据流。 相反、无论 TD 引脚的输入是什么、我们都会从 SOP/SON 获得一个重复的0101信号。 这是我们的问题。 谢谢你。  

     PFA 连接输入和输出信号 FYR

    e2e.ti.com/.../7041.Input-_2600_-Output-signal-of-DP83869.docx

    谢谢

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们将帮助您调试该问题。  能不能帮我解决这个问题

    • 光纤端是否存在通信问题? 还是有其他问题?  
    • 您是否能够读取寄存器006E、0C01和0001?

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!

    QA:您是否能够读取寄存器006E、0C01和0001?

    答案:在图片下方

    请尽快检查并确认

    谢谢

    Rajesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    对于您发送给我的寄存器、我在铜侧看到了一个临时链路。 这实际上是一个罕见的情况。 您能否向我发送 有关您的设置的方框图 以供进一步调试?

    --

    谢谢、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的响应和持续支持。  

     

    • 我们需要100Mbps MLT-3到100Mbps NRZI (线路编码为125mbps)的双向转换。  
    • 这可以通过 DP83869 100Mbps 介质转换器模式(例如 100BaseTX 到100baseFX)、其中我们仅需要 NRZI 的电气输出。  
    • 需要采用电气形式(非光子)的 NRZI。  
    • 在以 TLV350x 单端输出比较器结束的电路中、NRZI 信号得到进一步处理、该比较器可再现原始 NRZI 信号。  
    • 然后将比较器的单端输出馈送到 THS4551、以获取单端输入并产生+/- NRZI 输出、该输出可再次馈送到 SIP SIN 引脚(根据之前发送的图像)。  
    • 数据表(尤其是 EVM 文档)显示了 SOP/SON 和 SIP/SIN 之间具有50E 分裂接地端接的原理图。  
    • 端接效果非常好、可在 R129/R130上产生干净的输出(请参阅前一封电子邮件中的图片)。 但是、当我们连接 R129/R130和 SIP/SIN 输入引脚之间的轨道时、信号会失真、就像 SIP SIN 引脚消耗大量电流或类似的电流一样。  
    • 在未连接 SIP/SIN 的情况下、输出是完美的。  
    • 我们在连接到 SIP SIN 时尝试断开 R129/R130。 不变。 仍然失真的输出。  
    • 我们尝试了不同的电阻器值。 仍然没有变化。  

    谢谢

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我将在本周晚些时候进行内部讨论、并向您提供回复。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我仍然无法理解您的设置。 您能否绘制一个方框图、以便我更好地理解问题?

    --

    谢谢、

    林山民