This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:光学接收器/发送器的正确端接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123930/dp83822if-proper-terminations-for-optical-receiver-transmitter

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822HF、 DP83822EVM

你(们)好  

我已经在这方面工作了几天。  

我想让100 BASE-FX Planet 转换器器件与连接 到 DP83822EVM 上的 DP83822HF 的100 BASE-FX SFP 之间的光纤链路正常工作。  

我确保 EVM 的 SFP 部分中的每个组件都正确焊接在电路板上、但交流耦合电容器除外、因为它们已经包含在 SFP 模块中。

这是模块的数据表: https://img-en.fs.com/file/datasheet/sfp-100fx-31-i.pdf

以下是模块建议连接的屏幕截图:  

我还确保在引脚 COL 上强制使用模式2或模式3 来激活100BASE-FX。

由于 SFP SD 引脚是 LOS (SD#)而不是 SD,因此我已将板上 EVM (修补逆变器)上的 LOS 信号反相,以确保其高电平有效。

我在某处看到 DP83822的100BASE-FX 物理介质输出 引脚是 LVPECL。 我阅读了一份 TI 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf?ts=1659557299886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F),其中 LVPECL 规范如下:  

 

因此、已知发送器引脚的共模电压应约为2V、而接收器引脚的共模电压应约为1.3V。文端阻抗应约为50欧姆。 然后、我应该在发送器和接收器引脚上以逻辑方式焊接4个82欧姆和130欧姆电阻分压器、以使其正常工作。   

但是、看看 DP83822 EVM、除了将50欧姆电阻上拉至3.3V 之外、不提供端接。是否缺少某些东西? DP83822中是否存在100 BASE-FX 收发器电路真正是 LVPECL? 接收器偏置电路是否集成到芯片组中? 为什么接收器也需要50欧姆的上拉电阻? 它与 LVPECL 规格不对应...

非常感谢你的帮助。  

Pierre Robitaille  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    请参阅数据表中的第9.2.2节"光纤网络电路"。

    图9.3这是822支持的功能

    检查 FX 的电气特性- PMD 输出。 这些是822支持的交流摆幅。 检查它是否适用于 SFP 以及它是否需要任何 DC 级转换

    此致、

    Alvaro Reyes