This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:申请 TUSB8041 EEPROM 实用程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123503/tusb8041-apply-for-tusb8041-eeprom-utility

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8040

请分享 EEPROM  实用程序吗? 我需要为我的设计定制状态 LED 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的 EEPROM 现在已经过编程。 该程序所附的手册可以参阅 TUSB8040数据表、了解有关的说明
    外部进入编程模式、但我找不到任何相关说明。  您能帮您找到它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果集线器在字节00h 检测到未编程的 EEPROM (值不是55h)、集线器将进入编程模式、并且集线器内的编程端点将被启用。 这适用于 TUSB8041。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EEPROM 已在字节00h 编程为55h 该怎么办? 是否可以进入编程模式而不使用新模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有其他方法可以进入编程模式、因为加电后会立即检查该模式。