This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:《扩展 SPI 总线以实现远距离通信》文章

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123905/sn65c1167-extending-the-spi-bus-for-long-distance-communication-article

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件:SN65C1168

在本文 中、通过扩展 SPI 总线实现远距离通信、使用数字隔离器来提供稳定的接地基准。 但是、除了简短的段落之外、这方面没有更多详细信息。 您能否提供有关数字隔离器用途和使用时间的更多信息? 似乎在论坛上发布了一个类似的问题(SN65C1168:RS-485兼容性-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛)。 但没有提到总线长度为18英寸的应用中的数字隔离器。 我希望 SPI 总线电缆在嘈杂的环境中的长度大约为10米、如果能提供更多的细节、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、我提出了有关 SN65C1168的这个问题、这是我计划在我的设计中采用的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果(可能的)接地偏移大于接收器可以处理的电压、即、如果信号相对于另一端的 GND 超出支持的±7V 共模范围、则需要使用隔离器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    隔离器的重点是帮助缓解工业系统中存在的大接地电位差(GPD)、其中 GPD 可能超过 RS-422规定的+/-7V 裕度(RS-485中为-7V 至12V)-文章指出这两者的+/-7V 不正确-但情绪仍然存在)。 它们有助于断开接地回路、尤其是在可能有噪声的设备周围。 当接地电位差可能超过器件额定值时、应使用隔离器、因为这 是最安全的方法。 它旨在防止因工业系统中常见的条件而造成的损坏。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson。