This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1191P:输出显示定制 PCB 上的6GHz 振荡

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1191P, ONET8501P, ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123618/onet1191p-output-showing-a-6ghz-oscillation-on-custom-pcb

器件型号:ONET1191P
主题中讨论的其他器件: ONET8501PONET1151PONET1151L

团队、

请帮助回答以下问题:

对于该项目,我们希望放大第三方公司的外部快速光电二极管放大器通过同轴电缆(带宽高达10GHz)传输的信号,以便可以通过快速分频器对其进行处理。
我们遇到了 TI 的"光纤网络 IC"、例如 ONET1191P 和 ONET8501P。但对这些器件没有任何经验。
我们看到这些组件没有 EVM 板、因此我们设计了自己的 PCB 进行评估(请参阅随附的图片)、但电路板有问题。

具有 ONET1191P 的两个板显示以下行为:
"当输入未端接时、放大器变为振荡器、这与两个 PCB 一致。
该振荡输出频率通常约为6GHz、可在正常运行时(至少在我们设计的两个电路板中)将其视为"独立低电平"。 这意味着具有较低电平(<-20dBm)和较高频率(>1GHz)的输入信号可以生成新的输出频率,这些频率为 n*F(e)+/- m*FLO,因此显示为一种"多镜像"。
如果将频率高于大约6GHz 的信号施加到输入端、则输出端根本不会出现可直接从输入端导出的信号、但只有来自上边带的混合信号、甚至输入电平也起着微不足道的作用。
在组件上放置一个屏蔽层会影响这种振荡行为(如有必要)-不需要的电路行为可能会减少、或者可能只是在频率产品中发生偏移、甚至是下划线。"
因此、该电路的运行方式似乎不符合我们的预期。
我将提供离线电路板图片以及我们希望在该项目中实现的目标的方框图。

-这种行为是否听起来很熟悉?
-是否有适用于 ONET1191P 和 ONET8501P 的可立即使用的 EVM 可用于评估?
-您能否提供有关我们设计的电路板/PCB 的反馈?
-我们是否有一些 PCB 指南、参考设计甚至电路板设计技巧(如连接器的放置和类型等)

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您已就该问题以及客户原理图发送了电子邮件。 这很有帮助。

    根据客户的原理图注释、我将通过您发送的电子邮件回复此问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我将在下面复制您的电子邮件答案、以便客户可以直接回答:
    "我可以看到客户在单端模式下使用 ONET1191P、并且它是交流耦合的。 由于输入未端接、并且我们是交流耦合、因此由于我们是交流耦合、因此可能会产生振荡。 为了防止这种振荡、最好是直流耦合正输入和负输入。
    客户是否使用终端和有源信号测试了该器件?  在这种情况下、他们是否观察到任何问题?"

    我还在 TI.com 上看到了以下参考设计、其中提供了原理图/PCB:
       https://www.ti.com/tool/TIDA-00088 (使用 ONET1151P/ONET1151L )
    我们是否还有其他设计文档(如原理图/PCB 指南)?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不知道直流耦合是什么意思。 您能否提供原理图的片段、了解如何正确执行该操作?

    我们是否需要在每个输入与 GND 之间连接一个端接电阻器? 还是应该使用0欧姆电阻器替换输入串联电容器? 但是、即使是这样、输入信号也会保持交流耦合、因为输入信号来自的外部光电二极管放大器的输出是交流耦合、我们无法对此进行更改。

    我们以与参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-00088中 ONET1151P 输入引脚所示的方式几乎相同的方式连接 ONET1191P 的输入引脚 ,但我们通过电容器接地其中一个输入。

    请提供我们应该尝试的详细建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我需要更正我先前的陈述。 ONET1191P 设计为交流耦合-这意味着 DIN+、DIN-、DOUT+和 DOUT-上必须有电容器。

    此外、我们通常在差分模式与单端模式下使用 ONET1191P。 这是因为器件会看到信号振幅的两倍。

    查看您的原理图、未使用的输入应以50 Ω 电阻端接至 GND。 在原理图中、我看到交流耦合电容器直接接地。 我们应 转到原理图中的交流耦合电容器、然后选择49.9 Ω 电阻器接地。

    此外、使用的单端输入应具有有源信号。 这是因为器件具有低截止频率(~30kHz)。  否则、我们可以观察到输出上的振荡。

    此致、Nasser