This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211的交流升压设置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB217A, TUSB216I, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118654/tusb211-ac-boost-settings-for-tusb211

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB217ATUSB216ITUSB212

大家好、

关于 以下 E2E 主题、想了解该主题中附加的有关升压设置的表格是否也适用于  TUSB211?

此外、您能否共享 TUSB211上不同交流升压设置的更新表?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085931/tusb212-tusb212-query-on-tusb212irwbr-max-length-supported-on-pre-and-post-channel?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=max%2520pre%2520and%2520post%2520trace%2520length%2520for%2520TUSB211#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    是的、该线程中的表适用、因为表的顶部描述了使用 EQ 进行 TUSB211操作。

    TUSB211不支持直流或交流升压。 如果您需要具有交流升压功能的转接驱动器、我建议您使用 TUSB216I 或 TUSB217A、因为两者都附带交流(EDGE)和直流升压功能、并且有多种改进和包含的特性可供不同用途使用。

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB211和 TUSB212是双向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、  

    是的、所有 TUSB2XX 转接驱动器线路都是双向的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想让这个问题更加明确。 增益是双向的吗? 正如所附图像所示、 从 D1到 D2和从 D2到 D1的信号是否都具有增益补偿?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    是的、如果信号通过 D1至 D2或通过 D2至 D1、则信号仍将升压。

    谢谢、

    Ryan