This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:关于 THVD8000连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123674/thvd8000-about-thvd8000-connection

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: TPS62A01

THVD8000接続について質問です μ A
我对 THVD8000连接有疑问

添付ファイルを見て下さい μ A
请参阅随附的文件

電源はTPS62A01を使用します μ A
电源使用 TPS62A01

Fig1はSingle 结束 connectionです
图1是单端连接

①この接続図で間違っている場所はありますか?μ A
此连接图中是否有任何错误?

②この接続でTHVD8000は動作しますか?μ A
THVD8000是否可用于此连接?

③この接続でMCUに電源は供給されますか?μ A
此连接是否为 MCU 供电?

④この接続でTPS62A01を使用できますか?μ A
我可以将 TPS62A01用于此连接吗?

Fig2はDifferntial connectionです μ A
图2是差分连接

⑤この接続図で間違っている場所はありますか?μ A
此连接图中是否有任何错误?

⑥この接続でTHVD8000は動作しますか?μ A
THVD8000是否可用于此连接?

⑦この接続でMCUに電源は供給されますか?μ A
此连接是否为 MCU 供电?

⑧この接続でTPS62A01を使用できますか?μ A

THVD8000是否可用于此连接?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../THVD8000_A5639A7D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    图1所示的架构没有任何问题-我仍然建议使用端接电阻(120欧姆) 在 A 和 B 之间的总线的每一侧各有一个。如果您使用星形配置、请参阅下面的2b 点、因为这将需要稍微不同/更复杂的系统架构。

     

    2.一般设置正常,但如果正常工作,则有一些注意事项:

    2A)这种连接类型将减小总线能够实现的最大距离-它仍然取决于其他因素、 但是 、由于这是单端配置、沿导线发送的电压将会降低、并且在具有较大接地电 位差的系统中、可能会出现更多的毛刺脉冲-这将随系统的长度和频率而增加。

    2B)具体取决于在应用中实现连接的方式、即拓扑。 最好使用以菊花链方式连接在一起的器件或具有短接线头的接线盒、这种方法是可以的-如果使用星型拓扑、则会比图中所示更复杂-如果使用星型拓扑、请参阅此应用手册 拓扑: https://www.ti.com/jp/lit/an/slla573/slla573.pdf?ts=1659626642381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2C)仍然建议在 A 和 B 之间端接电阻、以帮助缓解反射-根据所选拓扑、将决定您需要多少电阻-通常、我们建议在总线的每一端连接2、1电阻-但对于星形拓扑、有不同的注意事项。  

    2D)如果您知道要以何频率运行、我还可以检查电感器/电容器值。  

    3.只要 MCU 和电源位于同一接地端、配置就是正确的-但是如果 MCU 的电源正确、则电感器和电容器的值需要正确-如果您让我知道设计值、我可以检查 为您准备。  

    4.就 THVD8000而言-是的、这个电源还可以。 如果它适用于您所供电的器件、我会参考其数据表以检查它们是否兼容。 就应用的 THVD8000部分而言、它没有问题。

    图2.  

    5、是的、有几个问题-如果使用差分连接、电源返回路径通过电感器连接到"B"线路。 因此、电感器将从"B"变为电源的接地端。  因此、这意味着 L4放置不当、它应该从"B"到电源接地、任何其他节点必须有一个从 B 到电源接地的电感器。 电感器的大小应使"B"和电源接地之间具有最小阻抗。 与端接电阻器的第1点相同的建议、除了 A 和 B 之间的建议  

    6.它 可以在这种配置下工作-但不建议这样做,请参阅上文,了解如何修复此连接(如果是要使用的连接)。

    7.如果组件值正确且 MCU 使用与电源转换器相同的接地、则应采用与是相同的接地-但请参阅第5点了解正确的实现。  

    8.请参阅第5点和第6点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson