This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:建议保护 IC

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122120/lmh1228-recommendation-protection-ic

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件:LMH1227

您好、支持团队、

我们的客户使用 LMH1227 (LMH1228)。

如果它们连接了质量较差的 SGI 电缆、则 LMH1227损坏。  

原因可能是 GND 在闪烁、然后意外电流流入 LMH 1227。

您对保护 IC 有什么建议吗?

TPD01E01B04是否足以提供保护?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    在12G SDI 数据速率下、保护器件寄生会导致信号完整性下降。 客户应与其保护器件供应商讨论此问题、以确保这些寄生不会降低信号完整性。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。

    您是否听说过这种问题?
    我们的客户还没有找到原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。

    您是否听说过这种问题?
    我们的客户还没有找到原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    我以前没有听说过这种类型的问题。

    根据您的描述、 劣质电缆 LMH1227损坏、器件的75欧姆输出级似乎已损坏。 这可能是由于在输出端施加高电压所致。 您的客户应找出导致此高电压的根本原因、并尝试避免此事件的发生。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的快速回复。

    我将询问客户根本原因。

    此致、