This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:在适应不同的光学模块时、某些100g 接口数据包是错误的

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123035/ds250df810-when-adapting-different-optical-modules-some-100g-interface-packets-are-wrong

器件型号:DS250DF810

你(们)好

 接口为100G,、可消除重定时器 Rx 过均衡问题,

1、我们将光学模块中的 RX 输出加重控制寄存器从3dB 更改为0dB;

2 μ s、CTLE = 0x00、结合限制模式和减小的 CTLE 偏置电流

寄存   器值   掩码

13     0x04   0x24

1A     0x00   0x08

2D     0x08   0x08

03     0x01    0xff

RX 自适应模式设置自适应模式= 2;

前端口入口 IN《DS250DF810_snLU182_Programrs_Guide_confidential.pdf》用于配置参考;

当我们的设备与客户的设备连接时、某些模块正在使用、我们的接收端口正常、没有错误的数据包、但某些模块正在使用中、 而且存在无法消除的错误数据包。该模块通常在没有错误封装的其他器件之间连接。从光学模块到重定时器 Rx 的布线长度在0.8-4.2英寸,电路板材料为 M6G;

它仍然感觉像一个过度均衡问题!

是否有任何其他解决方案?

在我们的应用场景?中、是否有任何方法来确定重定时器的自适应参数

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关信息:"当我们的设备与客户的设备连接时、某些模块正在使用中、我们的接收端口正常、没有错误的数据包、但某些模块正在使用中、并且存在无法消除的错误数据包。 该模块通常在没有错误封装的情况下连接在其他器件之间。 从光学模块到重定时器 Rx 的布线长度介于0.8-4.2英寸之间。 电路板材料为 M6G"

    • 为了能够进一步调试这个问题、TI 应该获得一些系统级寄存器值以用于关键重定时器状态参数
    • 问题:您能否为没有数据包错误的良好情况以及接收到错误数据包的问题情况提供通道寄存器转储。 从重定时器侧来看、以下通道寄存器特别重要。
      • 0x02、0x03、0x27、0x28、0x31、 0x2F、0x71、0x72、0x73、0x74、 0x75、0x78、0x8F

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们测试了三种光学模块(橡树、OEM、光良);相对的一端分别是 renix 测试仪和 litt880器件。每次两端都使用相同品牌的光学模块。文件中的数据位于重定时器 Rx 上。通道0-3是100g 端口、 通道4-7是另一个100g 端口。

    :这是设备的100g 端口与 litt880设备之间的连接。 使用光亮光学模块时、测试中没有错误的封装;

    e2e.ti.com/.../ds250df810testdata.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享系统级重定时器日志文件。 我确实看到问题通道显示的值低于理想的输入眼图张开度值。 以下是我的调试建议。

    • 我看到通道寄存器0x31设置为0x40以适应模式2 (CTLE + DFE 调整)、但 DFE 尚未通过通道寄存器写入来启用
      • 要使所有 DFE 抽头都处于活动状态、必须通过设置通道寄存器0x1E=0xE3来启用它们
      • 如果使用 DFE、则应通过设置通道寄存器0x13[2]=0来禁用限制模式
    • 来自光学模块电气输出的信号幅值可能很低。 在这种情况下、用户可以通过设置0x8E[0]= 1来启用重定时器 VGA

    此致、

    Rodrigo Natal