This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:SDI 补码输入

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123560/lmh0395-sdi-complement-input

器件型号:LMH0395

大家好、

大家好、我正在寻找有关 SDI 补码输入(引脚4)的更多信息。 这是否用作差分输入? 我看到它说它应该端接至接地的位置。  我的客户担心 EMI 噪声、并想知道我们是否可以通过将该输入引入我们的前面板来实现一些共模抑制、从而处理该输入。 您是否有任何应用手册或涉及嘈杂/EMI 环境中 SDI 视频的任何内容?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    是的、补码输入端接1uF 和49.9 Ω 电阻至 GND。  为了 减轻 EMI 或其他共模噪声、它们可以将150欧姆差分信号传入 SDI 正输入和补码输入。 然后、当 SDI 正迹线到达 BNC 时、补码输入可路由到1uF 电容器和49.9 Ω 电阻器。

    此致、Nasser