This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:无电电池 CC 和 RPD 连接

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123202/tpd6s300-dead-battery-cc-and-rpd-connections

器件型号:TPD6S300

数据表提到 RPD_G1连接到 C_CC1、RPD_G2连接到 C_CC2。  

我们正在积极进行调试、因此翻转它们会更容易。 我们能否将 RPD_G1连接到 C_CC2、将 RPD_G2连接到 C_CC1?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    CC1和 CC2可能会出现一些不读取正确信息的问题。 让我与我的团队确认一下、明天回来。  

    客户是否无法将 RPD 引脚连接到各自的 CC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已经向我的团队确认了、是的、您可以将 RPD_G1连接到 C_CC2、将 RPD_G2连接到 C_CC1。  

    此致、

    林德华