This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:替代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123470/tpd2e001-alternate-part

器件型号:TPD2E001

请务必推荐 TPD2E001DRLR 的替代器件。由于我们已完成设计、但没有现货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    TPD2E2U06DRLR 是 TPD2E001DRLR 的完美直接替代产品。 其所有规格都与 TPD2E001DRLR 相同或优于 TPD2E001DRLR。 主要区别在于它不需要 Vcc 引脚、因此引脚为 NC。  

    TPD2E001:

    TPD2EU06:  

    此致、

    Matt Smith