This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:TPD2E001是否可用于 SD 卡保护?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001, TPD4E101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123308/tpd2e001-can-tpd2e001-used-for-sd-card-protection

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件: TPD4E101

大家好、

我的客户已在 其公司中使用 TPD2E001。  

客户想知道  TPD2E001是否也可用于 SD 卡、以便减少要采用的器件类型、SD 卡规格为 UHS-I 接口、SD 速度等级为10级。  

您能帮您对此进行评论吗?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我们通常建议使用 TPD4E101、因为 TPD2E001尺寸小、但它也适用于 SD 卡保护 、因为它是一款电容仅为1.5pF 的5.5V 器件。  

    此致、

    Matt Smith