This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:DS25BR101共模设置

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123443/ds25br101-ds25br101-common-mode-setting

器件型号:DS25BR101

大家好、

我想知道 DS25BR101上的共模是如何设置的。 是否可以在外部设置共模电压?

谢谢、

Herve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出失调电压的标称值为1.2V、无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助 Clemens!

    希望你有一个美好的一天!

    Herve