This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:电路原理图回顾

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122569/sn65dsi83-schematics-review

器件型号:SN65DSI83

您好!

我们计划 在其中一个设计中使用 SN65DSI83。

如需任何意见或改进、请查看我们的原理图。 PFA 原理图快照如下:

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    一些意见:

    1. 去耦电容:我们建议使用4个去耦电容(2个0.1uF 和2个0.01uF)加上10uF 大容量电容。
    2. 确保 I2C1_SCL/SDA 上具有4.7K 上拉至1.8V 的电压。
    3. 您如何处理启用? 它是否由 DSI 源主动驱动?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的评论。

    在使能端、是的、它由 DSI 源主动驱动。

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    完美、那就好了。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alex