This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2520830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122307/sn65dsi86-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: TPS65987

我的设置有问题、网桥显示 DSI 欠运转、而 de Screen 保持暗、但整个 Linux 端不知道这一点。 通过执行 chvt 1/7来重新启动图形链 允许我使其再次运行。 我的设置如下:

带 MIPI-DSI 的 iMX8MM -> sn65dsi86 -> tps65987 -> USB-C -> Panel

iMX8MM 正在运行 Linux、其中 DTS 描述了从 iMX 到面板的链、并使用 TPS。 我尝试处理桥接中断、但到目前为止失败了。 即使我设法从桥接驱动器中处理错误中断、我仍然不知道如何重新启用链。 任何人遇到类似的事情或有想法、我可以从哪里开始寻找根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教:

      您能否先发送原理图进行审阅?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 已经审查了该原理图、并且所有结果均已实施。 不过、我应该将原理图上传到何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受友谊请求并发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送私人邮件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决这个问题。  在验证 DSI 接口即使在屏幕仍然黑屏时也能提供数据后、我发现执行电桥软复位会使屏幕恢复正常。